命令:
LED i
命令语法:
READ LED i
范围:
说明:
读取指定 LED 的当前状态。如果 LED 为数字,则返回 0 或 1,表示 LED 关闭或打开。如果 LED 连接到了 PWM 输出,则将返回 0 到 255 之间的值,表示当前 PWM 等级,其中 0 表示关闭,255 表示全开,之间的值表示当前 PWM 设置。
结果:
获取 LED 的状态,如果是数字则返回 0 或 1,如果连接到模拟对象上的 PWM 则返回 0-255。
类型或 可寻址组件:
控件