Get(

命令:

Get(

命令语法:

CE 计算器:

Get(variable)

 

TI-Nspire CX 平台:

Get [promptString,] var[, statusVar]

Get [promptString,] func(arg1, ...argn) [, statusVar]

范围

说明:

 

结果:

编程命令:从已连接的 TI-Innovator™ Hub 中检索值并将该值分配给变量 var

该值必须按以下方式请求:

通过 Send "READ ..." 命令提前请求。

— 或 —

通过嵌入 "READ ..." 作为可选 promptString 变量请求。此方法可帮助您利用单命令请求和检索值。(仅限 TI-Nspire™ CX 平台)。

出现隐式简化。例如,收到的字符串“123”被解读为数值。

 

以下信息仅适用于 TI-Nspire CX 平台:

要保留字符串,请使用 GetStr 代替 Get

如果您包含可选变量 statusVar,会根据操作是否成功为其分配值。零值意味着未收到任何数据。

在第二个语法中,func() 变量允许程序将收到的字符串存储为函数定义。此语法运行时就像程序已经执行了以下命令一样:

Define func(arg1, ...argn) = received string

然后,此程序可以使用定义的函数 func()。

:您可以在用户定义的程序内使用 Get 命令,但不能在函数内使用。

类型或
可寻址组件:

所有输入设备。