BBPORT

命令:

CONNECT BBPORT

命令语法:

CONNECT BBPORT [MASK 值]

范围

说明:

未指定可选的 MASK 时,此命令会将 10 个 BB 插针全部连接至 BBPORT 对象,当作数字 I/O 插针。

可选的 MASK 参数可用于选择性地连接特定插针。掩码值可按十进制、二进制或十六进制格式指定。例如,如果未指定 MASK,则 1023 或 0X3FF 会选择所有 10 个插针,且为 BBPORT 对象所使用的默认内部掩码值。

 

另外一个例子:如果只是要使用插针 BB1 和 BB2,则掩码值 3 或 0x03 将在这两个插针上进行选择。

结果:

如果未指定 MASK,此程序可以读取/写入 BBPORT 的所有插针。

如果指定了 MASK,此程序可以写入特定插针。

类型或
可寻址组件:

传感器