AVERAGE

AVERAGE 命令用于设置采集以表示单个模拟传感器读数的 ADC(模拟数字转换器)样本数量。  默认情况下,TI-Innovator™ Hub 将设置采集用于传感器测量的三 (3) 个读数的全局值。此操作是为了减少因噪声等原因导致的差异。可使用 SET AVERAGING n 命令在 1 到 25 范围内调节此默认值。  可使用 READ AVERAGING 命令获取当前默认值。

对于单个传感器,可以在 CONNECT 操作后通过使用 AVERAGE 命令更改默认值。  命令格式为 AVERAGE sensor [i] value,其中“sensor”为下表所列传感器之一,[i] 为索引(如需指明特定传感器),值为 1 到 25 的数字。

请求样本时,传感器将每隔 10 微秒获取读数的值,计算读数总和,并将其除以读数的个数算出平均值。

可使用 READ sensor [i] AVERAGE 获取单个传感器平均值。

AVERAGE 'something'(对于模拟设备,设置读数的单个过采样值,范围为 1 到 25)

命令:

AVERAGE

命令语法:

AVERAGE

说明:

指定特定传感器上采集的模拟读数的个数以获取该传感器的单个读数。有效值为 1 到 25 个读数,每隔 10 微秒采集一次,一起取平均值。如果未使用 SET AVERAGING 命令更改系统全局设置,传感器将使用系统默认的 3 个读数。

结果:

 

类型或
可寻址组件:

 

AVERAGE 命令...

CE 计算器

TI‑Nspire™ CX