RV STOP

Comando:

RV STOP

Sintaxe de comando:

RV STOP

Código
Amostra:

Send "RV STOP"

 

[SET] RV STOP

 

[SET] RV STOP CLEAR

Intervalo:

N/D

Descreve:

O RV parará qualquer movimento imediatamente. O movimento pode ser retomado com uma operação de RETOMAR. Qualquer comando de movimento fará com que a fila seja eliminada imediatamente e inicie a nova instrução de movimento recentemente apresentada.

 

Resultado:

Pare de processar os comandos do Rover da fila do comando e deixe as operações pendentes na fila. (ação imediata). A fila pode ser retomada a partir de RETOMAR. O RV parará qualquer movimento atual imediatamente. O movimento pode ser retomado com uma operação de RETOMAR. Qualquer comando de movimento fará com que a fila flua imediatamente e inicie a nova operação recentemente apresentada.

 

Pare de processar os comandos do Rover a partir da fila de comando e elimine todas as operações pendentes deixadas na fila. (ação imediata).

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo

Nota: Este comando do Rover é executado imediatamente.