DHT i [TO] IN n

Comando:

DHT i [TO] IN n

Sintaxe de comando:

CONNECT DHT i [TO] IN n

Intervalo:

A predefinição da leitura da temperatura é em Celsius

Leitura da humidade de o a 100%

Descreve:

O sensor de temperatura e humidade DHT pode ser ligado através deste objeto. O DHT pode ser um DHT11 ou DHT22 e é identificado automaticamente quando ligado ao sistema através de uma linha de sinal digital.

CONNECT DHT i [TO] IN1

Resultado:

Sensores de humidade/temperatura digitais (DHT11/DHT22, o tipo é detetado automaticamente).

Tipo ou
Componente endereçável:

Sensor