Précautions générales

TI‑Innovator™ Rover

• Évitez d’exposer le Rover à des températures supérieures à 60 ˚C (140 ˚F).
• Ne démontez pas et n’abîmez pas le Rover.
• Ne poser aucun objet d’un poids supérieur à 1 kg ou 2,2 lb sur la plateforme du Rover.
• Utilisez uniquement les câbles USB fournis avec le TI-Innovator™ Hub.
• Utilisez uniquement les câbles ruban fournis avec le Rover.
• Utilisez uniquement le chargeur mural TI inclus avec le connecteur de platine d’essais du Hub,.
• Le capteur de distance à ultrasons monté à l’avant détectera les objets situés à une distance d'au plus 4 mètres du Rover. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la surface de l’objet est supérieure à celle d’un portofolio. S'il est utilisé pour détecter de plus petits objets, comme par exemple une tasse, placez le Rover à moins d'un mètre de l’objet.
• Pour de meilleurs résultats, retirez l’étui de protection de votre calculatrice graphique.
• Pour de meilleures performances, utilisez le Rover sur le sol, et non sur des tables. Une chute depuis une table pourrait endommager le Rover.
• Pour de meilleures performances, utilisez le Rover sur une surface dure. Sur un tapis, les roues du Rover pourraient être arrêtées ou freinées.
• Ne pas tourner les attaches de support sur la plateforme pour calculatrice avant de les soulever en premier lieu. Elles pourraient se casser.
• Ne pas utiliser le marqueur comme levier pour pousser ou tirer le Rover.
• Ne pas dévisser le boîtier situé sous le Rover. Les capteurs ont des bords tranchants qui ne doivent pas être exposés.
• Ne déplacez pas Rover après avoir exécuté un programme. Le gyroscope interne peut involontairement tenter de remettre le Rover sur la bonne voie en utilisant l'emplacement initial.
• Lors de l’insertion du câble ruban de la platine d’essais dans le connecteur de platine d’essais du Hub, il est essentiel que vous insériez correctement le câble. Assurez-vous que la broche du câble rouge (foncé) est inséré dans l’orifice 5 v du connecteur de la platine d’essais du hub .

Attention : Si vous délogez ou déconnectez un des câbles, utilisez cette image comme référence pour des branchements corrects.

Référence à la vue du dessous