Mise à jour du Hub logiciel
La TI‑Innovator™ Hub contient un logiciel, TI‑Innovator™ Sketch, qui interprète
Pour obtenir la dernière version du sketch TI-Innovator™, rendez-vous sur le site suivant :
https://education.ti.com/go/innovator
Questions relatives au logiciel du hub
Qu’est-ce que le sketch TI-Innovator™ ?
Le « sketch » est le logiciel du TI-Innovator™
Dois-je effectuer la mise à jour du sketch sur le TI-Innovator™ Hub ?
Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours la dernière version du sketch TI-Innovator™. Pour rester informé des mises à jour du Hub TI-Innovator™, veillez à enregistrer votre produit sur le site education.ti.com/register ou consulter le site Internet de TI-Innovator™ à l’adresse education.ti.com/go/innovator.
Quelle est la dernière version de sketch?
Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours la dernière version du sketch TI-Innovator. Vous pouvez toujours obtenir la dernière version de sketch en consultant le site education.ti.com/go/innovator.
Pourquoi devriez-vous effectuer une mise à jour de sketch ?
Il y a un certain nombre de raisons diverses justifiant la mise à niveau de sketch.
| 1. | Obtenir auprès de TI la toute dernière version qui peut contenir une nouvelle fonctionnalité. |
| 2. | Restaurer le sketch de TI après avoir chargé un sketch personnalisé – Seuls les utilisateurs avancés utilisant un autre sketch ont besoin de cette option. |
Comment charger le sketch sur le Hub TI-Innovator™ ?
Le sketch peut être mis à jour via le logiciel de mise à jour de TI-Innovator Hub. Ce logiciel est en téléchargement gratuit sur le site Internet de TI.
Puis-je mettre à jour plusieurs Hubs TI-Innovator en même temps ?
Le logiciel de mise à jour du TI-Innovator Hub permet la mise à jour d’un seul hub à la fois. Cependant, l’application est conçue pour vous permettre de mettre à jour plusieurs hubs sans avoir à relancer le logiciel.
Le sketch vendu avec le Hub TI-Innovator™ peut-il être modifié de manière à ajouter une fonctionnalité et continuer encore à fonctionner avec la calculatrice TI ? Sketch est-il un logiciel libre ?
Le code du logiciel sketch qui est chargé sur le TI-Innovator™ n’a pas été publié afin que d’autres utilisateurs le modifient ou l’éditent. Pour conserver la compatibilité entre le Hub TI-Innovator™ et les produits calculatrice TI, servez-vous uniquement de la version officielle de sketch publiée pour le Hub TI-Innovator™.