Utilisation d’une source d’alimentation auxiliaire

En principe, le TI‑Innovator™ Hub et ses composants connectés tirent leur puissance de la calculatrice hôte ou de l’ordinateur par l’intermédiaire du DONNÉES connecteur. Certains composants, tels que le servomoteur (optionnel), nécessitent plus d’énergie qu’une calculatrice ne peut efficacement fournir.

Le connecteur PWR situé sur le hub vous permet de vous connecter à une source d’alimentation auxiliaire. Vous pouvez utiliser l TI Wall Charger ou la External Battery Pack.

TI Wall Charger (y compris avec le Hub)

• Se branche sur une prise électrique.
• N’utilise pas de piles.


External Battery Pack (vendu séparément)

• Rechargeable.
• Est équipé d’un bouton Marche/Arrêt avec une rangée de DEL qui indiquent provisoirement la charge de batterie lorsque vous l’allumez.
• S’éteint automatiquement lorsqu’il est débranché du hub pendant environ 3 minutes.

Remarque : Pour recharger le External Battery Pack, débranchez-le du hub, puis branchez-le au TI Wall Charger à l’aide du USB Standard A to Micro câble. N’utilisez pas le External Battery Pack comme source d’alimentation auxiliaire lorsqu’il est en cours de charge.

 

Branchement de la source d’alimentation

1. Identifiez le microconnecteur sur le USB Standard A to Micro câble d’alimentation auxiliaire.
2. Insérez le microconnecteur dans le connecteur PWR situé sur la partie supérieure du Hub.

3. Insérez l’extrémité libre du câble (le connecteur « A ») dans le port USB du bloc d’alimentation.
4. Mettre la source d’alimentation sous tension :
- Si vous utilisez le TI Wall Charger, branchez-le sur une prise électrique.
- Si vous utilisez le External Battery Pack, appuyez sur le bouton d’alimentation.

Un voyant DEL de l’alimentation auxiliaire sur le Hub brille pour montrer que le Hub reçoit une énergie auxiliaire.

5. Branchez le TI‑Innovator™ Hub à la calculatrice hôte à l’aide du USB Standard A to Mini‑B câble.
6. Branchez le module E/S ou le composant de la platine d’essais sur le Hub.