RANGER i
|
Instruction : |
RANGER i
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ RANGER i |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Renvoie la mesure de la distance actuelle issue du dispositif de mesure de distance à ultrasons ; distance en mètres. Si aucune mesure de la distance n’est effectuée en raison de l’éloignement ; une valeur égale à 0 sera renvoyée. Les mesures valables sont exprimés en +mètres. |
|
Résultat : |
Lit la distance en mètres sur le capteur de distance. |
|
Type ou |
Capteur |
READ RANGER i TIME
|
Command: |
READ RANGER i TIME |
|---|---|
|
Command |
READ RANGER i TIME |
|
Range: |
|
|
Describe: |
Additional functionality for RANGER - to return time of flight instead of distance. The value is in seconds. And it is the round trip time for the signal. |
|
Result: |
Retrieves the time-of-flight data readings for the specified RANGER. |
|
Type or |
Sensor |