LUMIÈRE
|
Instruction : |
LUMIÈRE |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT LIGHT |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Cette commande n’est pas nécessaire pour une utilisation classique puisque la DEL intégrée (par ex., la DEL rouge) est automatiquement branché. Rebranche la DEL rouge intégrée précédemment débranchée. La commande LIGHT est toujours connectée lors de la réinitialisation ou de la mise sous tension du système ou bien lorsque la commande BEGIN sert à restaurer l’état du système. Aucun numéro de broche n’est requis. CONNECT LIGHT |
|
Résultat : |
Permet de connecter la DEL numérique intégrée (rouge) à une broche fixe connue. Numérique uniquement. |
|
Type ou |
Contrôle |