AVERAGE
La commande AVERAGE sert à définir le nombre d’échantillons de CAN (convertisseur analogique numérique) représentant la lecture d’un seul capteur analogique. Par défaut, le hub
Pour les différents capteurs, la valeur par défaut peut être modifiée après l’opération CONNECT à l’aide de la commande AVERAGE. Le format est AVERAGE sensor [i] value où le capteur est un capteur figurant dans le tableau ci-dessous, [i] est l’index permettant, le cas échéant, d’identifier le capteur spécifique et la valeur est un nombre compris entre 1 et 25.
Lorsqu’un échantillon est sollicité, le capteur extrait un certain nombre de valeurs de lectures, par intervalle de 10 microsecondes, additionne les relevés et les divise par le nombre de relevés effectués.
Il est possible d’obtenir une valeur de calcul de la moyenne des différents capteurs par la commande READ sensor [i] AVERAGE.
AVERAGE ’quelque chose’ (pour les dispositifs analogiques, définit la valeur de suréchantillonnage du relevé, de 1 à 25)
|
Instruction : |
AVERAGE |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
AVERAGE |
|
Décrire : |
Spécifie le nombre de lectures analogiques à effectuer sur un capteur spécifique afin d’obtenir une seule lecture du capteur concerné. Les valeurs valides sont issues de 1 à 25 lectures, prises à intervalles de 10 microsecondes, en établissant la moyenne globale. Les capteurs utilisent la valeur par défaut du système qui correspond à 3 lectures, si celle-ci n’est pas modifiée par le changement des paramètres globaux du système au moyen de la commande SET AVERAGING. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
|
Commandes relatives à AVERAGE...
|
|
CE Calculatrices
|
TI‑Nspire™ CX
|