AVERAGING [TO] n
|
Befehl: |
AVERAGING [TO] n
Fortgeschrittener Benutzer |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
AVERAGING [TO] n |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Globale Einstellung für die Häufigkeit der Abtastung analoger Eingänge bei Erhalt von Messwerten von einem Sensor, der einen analogen Eingang nutzt n – (globaler Standardwert) |
|
Ergebnis: |
Häufigkeit der Abtastung analoger Eingänge vorgegeben vom Wert von n, mit Mittelung der Ergebnisse (Standardwert ist 3, sofern nicht geändert; legt „globalen“ Mittelungswert fest.) |
|
Typ oder |
Einstellung Wenn kein Wert mithilfe dieses Befehls festgelegt wurde, ist der Standardwert 3. |
|
Hinweis: |
Der globale Mittelungswert kann individuell nach Sensor aufgehoben werden, indem der Befehl AVERAGE für ein Element verwendet wird. Mit diesem Befehl wird die Zählung globaler Mittelungszahlen nur auf neu verbundene Objekte eingestellt. Dies wirkt sich nicht auf bereits VERBUNDENE Objekte aus. Der Objekt (Index)-Wert von AVERAGE setzt/ändert die Mittelungszahl, die für ein bereits verbundenes Objekt verwendet wird. Der globale AVERAGING-Wert, der durch die Operation SET AVERAGING festgelegt wird, wird für ein Objekt erst wirksam, wenn dieser getrennt und wieder verbunden wird. Der globale anfängliche Vorgabewert ist 3 Zufallsstichproben pro Messwert. Sobald ein Objekt verbunden ist, kann der Befehl AVERAGE verwendet werden, um den Wert zu ändern. |