Den TI-SensorLink Adapter verbinden

Befolgen Sie diese Schritte in dieser Reihenfolge, um den TI-SensorLink Adapter zu verbinden und zu verwenden.

Verbinden Sie den TI-SensorLink Adapter mit dem TI-Innovator™ Hub

TI-Sensor Link Adapter

Bereitgestelltes Kabel

TI-Innovator™ Hub bereitgestellt werden

 

SCHRITTE

1. Verbinden Sie ein Ende des bereitgestellten Kabels mit dem als HUB gekennzeichneten Port des TI-SensorLink.
2. Verbinden Sie das andere Ende des bereitgestellten Kabels mit dem Port in dem als IN1 gekennzeichneten Hubs.

Hinweis: Sie können das Kabel auch in IN2 oder IN3 stecken.


Verbindung des TI-Innovator™ Hub mit einem Grafiktaschenrechner

Die TI‑Innovator™ Hub stellt eine Verbindung durch ein USB-Kabel mit einem grafikfähigen Taschenrechner oder einem Computer her. Die Verbindung erlaubt dem Hub, Strom zu erhalten und Daten mit dem Host auszutauschen.

Vgl. vollständige Einzelheiten (hier).


Verbinden Sie den TI-SensorLink Adapter mit einem Verniersensor

TI-SensorLink Adapter

Verniersensor

Verbindung des TI-Sensor Link mit einem der vier unterstützten analogen Verniersensoren, unter Verwendung des zum analogen Sensors beigefügten Steckers.

SCHRITTE

1. Verbinden Sie den Verniersensor mit dem TI-SensorLink (dieses Beispiel verwendet die Edelstahltemperatursonde).
2. Geben Sie vom verbundenen Taschenrechner den folgenden Code ein:

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T

Hinweis: Die neuen Befehle oder Schlüsselworte müssen entweder eingegeben ODER aus einem bestehenden Programm kopiert werden. Bitte beachten Sie, dass alle Schreibfehler in den Schlüsselworten zu einer Fehlermeldung in der Skizze führen.


Vgl. Code-Muster für:

Zweibereichs-Kraftsensor
Gasdrucksensor
pH-Sensor
Temperatursonde aus Edelstahl