Code-Beispiel
CONNECT RGB
|
Befehl: |
CONNECT RGB |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
CONNECT RGB |
|
Code- |
Send "CONNECT RGB" |
|
Bereich: |
N/A |
|
Beschreibung: |
Der Befehl „CONNECT RGB“ konfiguriert die TI-Innovator™ Hub Software, damit sie mit dem TI-RGB Array funktioniert. |
|
Ergebnis: |
Verbindet das TI-RGB Array mit dem TI-Innovator™ Hub. Das TI-RGB Array ist jetzt zum Programmieren bereit. |
|
Typ oder |
Alle Komponenten des TI-RGB Arrays. Siehe auch:TI-RGB Array Befehle |
|
Befehl: |
RGB ALS LAMPE ANSCHLIESSEN |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
RGB ALS LAMPE ANSCHLIESSEN |
|
Code- |
Senden Sie „RGB ALS LAMPE ANSCHLIESSEN“ |
|
Bereich: |
N/A |
|
Beschreibung: |
Dieser Befehl aktiviert die Betriebsart „Hell“ des TI-RGB-Arrays, solange eine externe Stromversorgung (wie z.B. der USB-Akku) mit dem PWR-Port verbunden ist. Hinweis: „ALS LAMPE“ muss über die Tastatur eingegeben werden. |
|
Ergebnis: |
Das TI-RGB-Array ist jetzt so konfiguriert, dass es in der Betriebsart „Hell“ läuft. Wenn die externe Stromversorgung nicht angeschlossen ist, hat die Eingabe „ALS LAMPE“ keinerlei Wirkung – d.h. die Helligkeit wird auf das Standardniveau eingestellt. Beachten Sie bitte auch, dass ein Fehler durch einen Piepton angezeigt wird. |
|
Typ oder |
Alle Komponenten des TI-RGB-Arrays. Siehe auch: TI-RGB Array Befehle |