FORMAT

Befehl:

FORMAT

Fortgeschrittener Benutzer

Befehlssyntax:

READ FORMAT

Bereich:

 

Beschreibung:

Gibt die aktuellen Formatierungskennzeichen für die Fehlermeldung zurück. Der zurückgegebene Wert ist ein Byte-Wert, der auf verschiedene Kennzeichen hinweist. Masking mit Werten zeigt an, welche Fehlermeldungsoptionen aktiviert sind.

1 = FEHLER-Strings gemeldet

2 = FEHLER-Zahlen gemeldet

+4 = FEHLERTON aktiviert; wenn nicht eingestellt, werden Fehler ohne Ton gemeldet.

Ergebnis:

Ablesen des Fehlerformats (1 = Strings, 2 = Zahlen, +4 für beide: Töne aktiviert).

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Einstellung