ISTI

Der ISTI-Befehl wird verwendet, um Kommunikationen mit dem Sketch zu synchronisieren. Die Antwort auf diesen Befehl muss MISTET lauten. Beim erstmaligen Anschalten des Innovator Hub kann bei Antworten eine vorangestellte NULL (0) vorhanden sein. Auf alle Antworten vom Innovator Hub folgt ein CR/LF-Paar, das unter Umständen von Softwarelayern im Hostsystem aufgelöst wird, bevor der Anwendungslayer auf dem Hostsystem die Antwort erhält.

ISTI

Befehl:

ISTI

Befehlssyntax:

ISTI

Beschreibung:

“ISTI” wird gesendet und “TISTEM” als Antwort empfangen.

Ergebnis:

Um zu ermitteln, on ein unterstützter “Sketch” im TI-Innovator™ Hub vorhanden ist, wird ein Handshake-Befehl verwendet.

Typ oder
adressierbare Komponente: