BEGIN
Der BEGIN-Befehl trennt alle verbundenen Sensoren und Steuerungen, rebinitialisiert sämtliche Sensor-/Steuerungsspeicher innerhalb des Sketchs und setzt den Standarddurchschnittswert des Sensors sowie das Fehlerformat und die Ablaufsteuerungsstandardwerte zurück. Zudem werden alle Pins des INn-Ports und des Breadboard-Anschlusses (BBn) in den Pinmodus EINGANG umgestellt. Alle Pins des OUTn-Ports werden in den Status EINGANG gestellt und können als Floating-Pins agieren, einschließlich OUT3, der aufgrund eines Pullup-Widerstands der 5-V-Versorgung an diesem Pin als hoch gelesen wird.
Wenn der gesamte Prozess abgeschlossen ist, wird eine BEREIT-Antwort an das Hostsystem gesendet. Der Host muss auf diese Antwort warten, bevor weitere Vorgänge ausgeführt werden können. Es können sich weitere Befehle in der Befehlswarteschlange befinden, die erst nach Abschuss dieses Befehls ausgeführt werden können.
BEGIN
|
Befehl: |
BEGIN |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SEND("BEGIN" |
|
Beschreibung: |
Trennt Sensoren von Ports oder Pins und setzte alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Trennt sämtliche verbundenen Sensorobjekte und setzte das System in denselben Zustand zurück wie bei Drücken der RESET-Taste. |
|
Ergebnis: |
Bei Abschluss wird die Antwort BEREIT ausgegeben. |
|
Typ oder |
Nicht anwendbar |
Hinweis: [ : ] wird zur Reihung von Befehlszeilen in einer Befehlszeile verwendet. Das Menü Manage... stellt eine praktische Reihe von Befehlen bereit, um die Informationen in Str0 auf der Startseite anzuzeigen.