LIGHT

Befehl:

LIGHT

Befehlssyntax:

CONNECT LIGHT

Bereich:

 

Beschreibung:

Dieser Befehl wird bei typischer Verwendung nicht benötigt, da das geräteeigene LICHT (ROTE LED) automatisch verbunden ist.

Erneute Verbindung einer zuvor getrennten geräteeigenen ROTEN LED. Das LICHT ist immer verbunden, wenn das System zurückgesetzt oder eingeschaltet oder der BEGIN-Befehl verwendet wird, um den Systemzustand wiederherzustellen. Es ist keine Pin-Nummer erforderlich.

CONNECT LIGHT

Ergebnis:

Verbindet eine geräteeigene digitale LED (rot) mit einem bekannten festen Pin. Nur digital.

Typ oder
Adressierbare Komponente:

Steuerung