READ COLLECT
|
Befehl: |
READ COLLECT |
|---|---|
|
Befehl |
READ COLLECT |
|
Vorgabewert: |
|
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
|
|
Ergebnis: |
Ergibt: 0 - Keine aktive Erfassung läuft 1 - Aktive Erfassung läuft |
|
Typ oder |
Dieser Befehl kann mit den meisten Sensoren verwendet werden. Der Befehl kann nicht bei vielen I2C-Sensoren oder den in TI-Innovator™ Rover eingebauten Sensoren RV.COLORINPUT und RV.GYRO verwendet werden. Dieser Befehl funktioniert mit dem RV.RANGER-Sensor. |
Hinweis:
| 1. | Der Befehl COLLECT kann nicht für einige RV-Sensoren wie RV.GYRO oder RV.COLORINPUT verwendet werden. Der Befehl wird mit RV.RANGER ausgeführt |
Der Befehl kann mit Sensoren verwendet werden, die an den Hub angeschlossen sind, während sich der Hub im TI-Innovator™ Rover befindet.
| 2. | Die Datenerfassung beginnt, sobald der Befehl verarbeitet wird. |
| 3. | Ein Fehler wird angezeigt, wenn während einer aktiven Erfassung ein READ LIST-Befehl ausgegeben wird. |
| 4. | Andere SET- und READ-Befehle können verarbeitet werden, während ein Befehl COLLECT ausgeführt wird, solange der Befehl READ keinen Sensor verwendet, der Teil des Befehls COLLECT ist. |
| 5. | Der Befehl AVERAGING wirkt sich nur dann auf die mit einem Befehl COLLECT erfassten Daten aus, wenn dieser vor den Befehlen CONNECT ausgegeben wird. Siehe die Dokumentation für den Befehl AVERAGING. |