Errori e messaggi
Quando la calcolatrice rileva un errore, la schermata visualizza il tipo di errore oppure un messaggio.
| • | Per correggere un errore: Premere - per cancellare il messaggio di errore. Il cursore verrà visualizzato in corrispondenza o in prossimità dell'errore. Correggere l'espressione. |
| • | Per chiudere la schermata di errore senza correggere l'espressione: Premere % s per tornare alla schermata iniziale. |
Il seguente elenco comprende alcuni degli errori e messaggi che si possono incontrare.
|
Errore/Messaggio |
Descrizione |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Argument |
Questo errore viene restituito quando:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Bad Guess |
Questo errore viene restituito quando l'immissione di variabile per la variabile "solve for" in Risolutore numerico è all'esterno dei limiti inferiore e superiore immessi. |
||||||||||||||||||||||||
|
Bounds: Enter LOWER { UPPER |
Questo errore viene restituito quando l'immissione per limite inferiore > limite superiore per:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Break |
Questo errore viene restituito quando si preme il tasto & per interrompere il calcolo di un'espressione. |
||||||||||||||||||||||||
|
Calculate 1-Var,2-Var Stat or a regression. |
Questo messaggio viene restituito quando non è stato memorizzato nessun calcolo statistico o di regressione. |
||||||||||||||||||||||||
|
Change mode to DEC. |
Questo errore viene restituito quando la modalità è impostata a I u v t [ Queste applicazioni sono disponibili soltanto in modalità |
||||||||||||||||||||||||
|
Dimension mismatch |
Questo errore viene restituito se le dimensioni di una matrice o di un vettore in un calcolo non sono corrette per l'operazione. |
||||||||||||||||||||||||
|
Division by 0 |
Questo errore viene restituito se il calcolo dell'espressione contiene una divisione per 0. |
||||||||||||||||||||||||
|
Domain |
Questo errore viene restituito quando un argomento non rientra nel dominio della funzione. Ad esempio:
x = 0 – oppure – y < 0 e x non è un numero intero dispari.
|
||||||||||||||||||||||||
|
Enter 0{area{1 |
Questo errore viene restituito quando si immette un valore di area non valido in invNormal per una distribuzione. |
||||||||||||||||||||||||
|
Enter sigma>0 |
Questo errore viene restituito quando l'immissione per sigma in una distribuzione non è valida. |
||||||||||||||||||||||||
|
Expression is too long |
Questo errore viene restituito quando un'immissione supera i limiti del numero di cifre. Per esempio, incollando un'immissione di espressione con una costante che supera il limite. Un cursore scacchiera può essere visualizzato quando vengono raggiunti i limiti in ciascuna funzione MathPrint™. |
||||||||||||||||||||||||
|
Formula |
Questo errore viene restituito in v quando:
Per esempio, una formula per L1 contiene L1. |
||||||||||||||||||||||||
|
Frequency: Enter FREQ|0 |
Questo errore viene restituito quando almeno un elemento in una lista selezionato per FREQ è un numero reale negativo in 1-VAR o 2-VAR STATS. |
||||||||||||||||||||||||
|
Highest degree coefficient cannot be zero. |
Questo errore viene restituito quando il coefficiente, a, nel calcolo del risolutore polinomiale è preinserito zero o se l'immissione per a è zero. Change to a non-zero value. |
||||||||||||||||||||||||
|
Input must be non-negative Integer. |
Questo errore viene restituito quando un'immissione non è il tipo di numero previsto. Per esempio, negli argomenti di una distribuzione TRIALS e x in |
||||||||||||||||||||||||
|
Input must be Real |
Questo errore viene restituito quando un'immissione richiede un numero reale. |
||||||||||||||||||||||||
|
Invalid data type |
Questo errore viene restituito quando l'argomento di un comando o di una funzione non è corretto. Per esempio, l'errore verrà visualizzato per |
||||||||||||||||||||||||
|
Invalid Dimension |
Questo errore viene visualizzato quando un'operazione matriciale o vettoriale non può essere eseguita a causa delle dimensioni errate. |
||||||||||||||||||||||||
|
Invalid equation |
Questo errore viene restituito quando viene immessa un'equazione non valida come 1000=10000 o un'equazione vuota nel risolutore numerico. |
||||||||||||||||||||||||
|
Invalid function |
Questo errore viene restituito se non è definita nessuna funzione e viene tentato un calcolo di funzione. Definire le funzioni in I. |
||||||||||||||||||||||||
|
List Dimension 1{dim(list){50 |
Questo errore viene restituito quando in v:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Max iterations reached. Try new guess. |
Questo errore viene restituito quando il risolutore di equazioni numeriche ha superato il numero massimo di iterazioni consentite per trovare una soluzione. Cambiare l'ipotesi iniziale per la variabile della soluzione o controllare l'equazione. |
||||||||||||||||||||||||
|
Mean: Enter mu>0 |
Questo errore viene restituito quando viene immesso un numero non valido per la media (media = mu) in |
||||||||||||||||||||||||
|
Memory limit reached |
Questo errore viene restituito quando un calcolo contiene un riferimento circolare come nel caso di due funzioni che fanno riferimento l'una all'altra o di un calcolo molto lungo. |
||||||||||||||||||||||||
|
No sign change found. Try new guess. |
Questo errore viene restituito quando l'algoritmo del risolutore numerico non riesce a trovare una soluzione. Cambiare l'ipotesi iniziale per la variabile della soluzione o controllare l'equazione. Le equazioni con radici ripetute, come x^2=0, non hanno un cambio di segno intorno alla radice che è essenziale perché l'algoritmo del risolutore numerico effettui iterazioni fino all'ottenimento di una soluzione. |
||||||||||||||||||||||||
|
[2nd] [set op]: Operation is not defined. |
Questo errore viene restituito quando non è stata definita un'operazione in % n e si preme % m. |
||||||||||||||||||||||||
|
Operation set! [2nd] [op] pastes to Home Screen. |
Questo messaggio viene restituito quando un'operazione viene memorizzata (impostata) da % n editor. Premere un tasto qualsiasi per continuare. |
||||||||||||||||||||||||
|
Overflow |
Questo errore viene restituito quando un calcolo o un valore fuoriesce dalla gamma consentita della calcolatrice. |
||||||||||||||||||||||||
|
Probability: Enter 0{p{1 |
Questo errore viene restituito quando l'immissione per la probabilità nelle distribuzioni non è valida. |
||||||||||||||||||||||||
|
Singular matrix |
Questo errore viene restituito quando si prova a invertire una matrice singolare. Una matrice singolare ha determinante = 0. |
||||||||||||||||||||||||
|
Singularity |
Questo errore viene restituito quando l'algoritmo del risolutore numerico non riesce a restituire una soluzione a causa di un in cui la funzione non è definita. |
||||||||||||||||||||||||
|
Statistics |
Questo errore viene restituito quando una funzione statistica o di regressione non è valida. Per esempio, quando si tenta un calcolo di |
||||||||||||||||||||||||
|
Step size must not be 0. |
Questo errore viene restituito quando in v, l'immissione STEP SIZE è impostata a 0 nella funzione SEQUENCE FILL. |
||||||||||||||||||||||||
|
Syntax |
Questo errore viene restituito quando un'espressione contiene funzioni, argomenti, parentesi o virgole posizionati in modo errato. |
||||||||||||||||||||||||
|
Tolerance not met |
Questo errore viene restituito quando l'argomento della tolleranza, come nel caso di una differenziazione numerica o integrazione numerica, è tale per cui l'algoritmo non può restituire un risultato accurato. |
||||||||||||||||||||||||
|
TRIALS: Enter 0{n{49 |
Questo errore viene restituito in |
||||||||||||||||||||||||
|
Undefined |
Questo errore viene restituito quando una matrice o un vettore non sono definiti. Definire la matrice o il vettore nel menu t o [ |