Da coordinate rettangolari a polari

d R³´P

d ! visualizza il menu R³´P, che contiene funzioni per convertire le coordinate dal formato rettangolare (x,y) al formato polare (r,q) e viceversa. Impostare la modalità di espressione degli angoli in base alle necessità prima di procedere con i calcoli

1:P ´Rx(

Converte da formato in coordinate polari a formato in coordinate rettangolari e visualizza x.

Sintassi: P ´Rx(r,q)

2:P ´Ry(

Converte da formato in coordinate polari a formato in coordinate rettangolari e visualizza y.

Sintassi: P ´Ry(r,q)

3:R ´Pr(

Converte da formato in coordinate rettangolari a formato in coordinate polari e visualizza r.

Sintassi: R ´Pr(x,y)

4:R ´Pq(

Converte da formato in coordinate rettangolari a formato in coordinate polari e visualizza q.

Sintassi: R ´Pq(x,y)

Esempio

Convertire le coordinate polari (r,q) = (5,30) in coordinate rettangolari. Quindi convertire le coordinate rettangolari (x,y) = (3,4) in coordinate polari. Arrotondare i risultati decimali a una cifra decimale.

R³´P

- q $ $ " " <

 

- d ! 1

5 % ` 30 ) <

d ! 2

5 % ` 30 ) <

 

d ! 3

3 % ` 4 ) <

d ! 4

3 % ` 4 ) <

La conversione di (r,q) = (5,30) dà come risultato (x,y) = (,) e di (x,y) = (3,4) dà come risultato (r,q) = (5.0,53.1).