Tableau des fonctions
I affiche un menu comprenant les options suivantes :
|
1 : Add/Edit Func |
Permet de définir la fonction f(x) et/ou g(x), et de générer un tableau de valeurs. L'application de r à une valeur du tableau permute le format des nombres. |
|
2 : f( |
Colle f( dans une zone d'entrée comme celle de l'écran de calcul afin d'évaluer la fonction en un point (par exemple, f(2)). |
|
3 : g( |
Colle g( dans une zone d'entrée comme celle de l'écran de calcul afin d'évaluer la fonction en un point (par exemple, g(3)). |
Le tableau des fonctions vous permet d'afficher une fonction définie sous forme de tableau. Pour configurer un tableau de fonctions :
| 1. | Appuyez sur I, puis sélectionnez Add/Edit Func. |
| 2. | Saisissez une ou deux fonctions, puis appuyez sur <. |
| 3. | Sélectionnez les options du tableau telles que la valeur de départ, le pas, l'option auto ou ask-x, puis appuyez sur <. |
Le tableau s'affiche en utilisant les valeurs indiquées. Les résultats du tableau s'affichent uniquement sous forme de nombres réels en mode DEC. Les fonctions complexes sont uniquement calculées sur l'écran de calcul.
|
Start |
Indique la valeur de départ de la variable, x. |
|
Step |
Indique l'incrément de la variable, x. Le pas peut être une valeur positive ou négative. |
|
Auto |
La calculatrice génère automatiquement une série de valeurs basées sur la valeur de départ et le pas du tableau. |
|
Ask-x |
Permet de construire manuellement un tableau en saisissant des valeurs spécifiques pour la variable, x. Le tableau comporte au maximum trois lignes, mais vous pouvez remplacer les valeurs de x si nécessaire pour afficher d'autres résultats. |
Remarque : Dans la vue du tableau des fonctions, appuyez sur - pour afficher et modifier l'assistant de configuration du tableau selon les besoins.
Activité
Déterminez le sommet de la parabole, y = x(36 - x) à l'aide d'un tableau de valeurs.
Rappel : Le sommet de la parabole désigne le point de la parabole qui se trouve également sur l'axe de symétrie.
|
I 1 - z ( 36 U z ) |
|
|
< - < |
|
|
15 $ 3 $ $ |
|
|
< |
|
Après une recherche à proximité de x = 18, le point (18,324) semble être le sommet de la parabole, car il correspond au point charnière de l'ensemble de points de cette fonction. Pour exécuter une recherche plus proche de x = 18, modifiez l'option de pas Step en choisissant des valeurs de plus en plus petites afin de voir des points plus proches de (18,324).
Activité
Une association caritative a réuni 3 600 $ au profit d'une soupe populaire locale. Une somme de 450 $ sera versée chaque mois à l'organisme gérant la soupe populaire jusqu'à épuisement des fonds. Pendant combien de mois l'association soutiendra-t-elle la soupe populaire ?
Rappel : Si x = mois et y = argent restant, alors y = 3600 - 450x.
|
I 1 - 3600 U 450 z |
|
|
< - < 0 $ 1 $ " < < |
|
|
Entrez chaque valeur initiale, puis appuyez sur <. |
|
|
Calculez la valeur de f(8) sur l'écran de calcul. % s I |
|
|
2 Sélectionnez f(. 8 ) < |
|
L'allocation de 450 $ par mois sera versée pendant 8 mois, car y(8) = 3600 - 450(8) = 0, comme indiqué dans le tableau des valeurs.
Activité
Calculez l'intersection des droites f(x)=L2x+5 et g(x)=x-4.
|
I 1 - M 2 z T 5 |
|
|
< - z U 4 |
|
|
< 2 < 1 Sélectionnez Auto. < < |
|
|
< $ |
|
Les deux droites se coupent au point (x,y) = (3,L1).