Fehler und Meldungen

Wenn der Rechner einen Fehler erkennt, wird auf dem Bildschirm der Fehlertyp oder eine Meldung angezeigt.

So beheben Sie einen Fehler: Drücken Sie -, um den Fehlerbildschirm zu löschen. Der Cursor wird dann an oder in der Nähe der Fehlerstelle angezeigt. Korrigieren Sie den Ausdruck.
So schließen Sie den Fehlerbildschirm, ohne den Ausdruck zu korrigieren: Drücken Sie % s, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

In der folgenden Liste sind einige Fehler und Meldungen aufgeführt, die bei Ihrer Arbeit auftreten können.

Fehler/Meldung

Beschreibung

Argument

Dieser Fehler wird in den folgenden Fällen angezeigt:

Einer Funktion wurde nicht die richtige Anzahl von Argumenten übergeben.
Bei einer Summen- oder Produktfunktion liegt die untere Grenze über der oberen Grenze.

Bad Guess

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Variableneintrag für die Variable „solve for“ im numerischen Gleichungslöser außerhalb der eingegebenen unteren und oberen Grenze liegt.

Bounds:

Enter

LOWER { UPPER

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Eintrag für die untere Grenze größer ist als der für die obere Grenze bei:

Normalcdf-Verteilungen
begrenzte Lösungsfindung des numerischen Gleichungslösers

Break

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Auswertung eines Ausdrucks durch Drücken von & abgebrochen wurde.

Calculate

1-Var,2-Var Stat

or a regression.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Statistik- oder Regressionsberechnung gespeichert wurde.

Change mode

to DEC.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Modus auf BIN, HEX oder OCT eingestellt ist und auf die folgenden Apps zugegriffen wird:

‡ I – u v

‰ Š ‹ t [vector]

Diese Apps stehen nur im Modus DEC zur Verfügung.

Dimension

mismatch

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die in einer Berechnung angegebene Matrix bzw. der Vektor die falsche Dimension für die betreffende Operation hat.

Division

by 0

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Auswertung eines Ausdrucks eine Division durch 0 enthält.

Domain

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn bei einer Funktion ein Argument eingegeben wird, das außerhalb des Definitionsbereichs liegt. Beispiel:

Bei xy:

x = 0

– oder –

y < 0 und x ist keine ungerade ganze Zahl.

Bei yx: y und x = 0.
Bei x: x < 0.
Bei log, ln oder logBASE: x { 0.
Bei tan: x = 90¡, -90¡, 270¡, -270¡, 450¡ usw. (analog für Bogenmaß).
Bei sin-1 oder cos-1: |x| > 1.
Bei nCr oder nPr: n oder r ist keine ganze Zahl | 0.
Bei x!: x ist keine ganze Zahl zwischen 0 und 69.

Enter 0{area{1

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie in invNormal für eine Verteilung einen ungültigen Bereichswert eingeben.

Enter sigma>0

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Eintrag für Sigma in einer Verteilung ungültig ist.

Expression

is too long

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Eintrag die Stellenbegrenzung überschreitet. Beispiel: Ein Ausdruck wird mit einer Konstanten eingefügt, die die zulässige Länge überschreitet.

Wenn die Grenzen in dem jeweiligen MathPrint™ Element erreicht sind, kann ein Schachbrett-Cursor angezeigt werden.

Formula

Dieser Fehler wird in den folgenden Fällen in v angezeigt:

Die Formel enthält keinen Listennamen (L1, L2 oder L3).
Die Formel für eine Liste enthält den eigenen Listennamen.

Beispiel: Eine Formel für L1 enthält L1.

Frequency:

Enter FREQ|0

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn mindestens ein für FREQ ausgewähltes Listenelement eine negative reelle Zahl in 1-VAR oder 2-VAR STATS ist.

Highest degree

coefficient

cannot be zero.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Koeffizient a beim Aufruf des Gleichungslösers für Gleichungen höheren Grades auf den Wert 0 voreingestellt ist oder wenn Sie a auf 0 setzen. Setzen Sie ihn auf einen Wert ungleich null.

Input must be

non-negative

Integer

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Eingabe nicht dem erwarteten Zahlentyp entspricht. Beispiel: In Argumenten von Verteilungen TRIALS und x in Binomialpdf.

Input

must be Real

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Eingabe eine reelle Zahl erfordert.

Invalid

data type

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn das Argument eines Befehls oder einer Funktion ein falscher Datentyp ist.

Zum Beispiel wird der Fehler für sin(i) oder min(i,7) angezeigt, wo die Argumente reelle Zahlen sein müssen.

Invalid Dimension

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Matrix- oder Vektoroperation aufgrund falscher Dimensionen nicht ausgeführt werden kann.

Invalid

equation

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn in den numerischen Gleichungslöser eine ungültige Gleichung wie 1000=10000 oder eine leere Gleichung eingegeben wird.

Invalid

function

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn keine Funktion festgelegt wurde und versucht wird, eine Funktion auszuwerten. Legen Sie Funktionen in I fest.

List Dimension

1{dim(list){50

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn in v:

die Funktion SUM LIST an einer leeren Liste ausgeführt wird
eine Folge mit einer Länge von 0 oder > 50 erstellt wird.

Max iterations

reached.

Try new guess.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der numerische Gleichungslöser die maximal zulässige Anzahl von Iterationen zur Lösungsfindung erreicht hat. Ändern Sie den Startwert (geschätzte Lösung) für die Lösungsvariable oder überprüfen Sie die Gleichung.

Mean:

Enter mu>0

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn für den Mittelwert (mean = mu) bei poissonpdf oder poissoncdf ein ungültiger Wert eingegeben wurde.

Memory limit

reached

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Berechnung einen Zirkelverweis wie zwei aufeinander verweisende Funktionen oder eine sehr lange Berechnung enthält.

No sign change

found.

Try new guess.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Algorithmus des numerischen Gleichungslösers keine Lösung finden kann. Ändern Sie den Startwert (geschätzte Lösung) für die Lösungsvariable oder überprüfen Sie die Gleichung.

Gleichungen, die wiederholte Wurzeln haben, wie x^2=0, haben keinen Vorzeichenwechsel bei der Wurzel, was für den Algorithmus des numerischen Gleichungslösers unerlässlich ist, um eine Lösung zu iterieren.

[2nd] [set op]:

Operation

is not defined.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Operation in % n nicht definiert wurde und % m gedrückt wird.

Operation set!

[2nd] [op] pastes

to Home Screen.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Operation im % n Editor gespeichert (festgelegt) wurde. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

Overflow

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Berechnung oder ein Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs des Rechners liegt.

Probability:

Enter 0{p{1

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn für die Wahrscheinlichkeit in Verteilungen ein ungültiger Wert eingegeben wurde.

Singular

matrix

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn versucht wird, den Kehrwert einer singulären Matrix zu berechnen. Die Determinante einer singulären Matrix ist gleich 0.

Singularität

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Algorithmus des numerischen Gleichungslösers keine Lösung finden kann, weil die Funktion an dieser Stelle nicht definiert ist.

Statistics

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Statistik- oder Regressionsfunktion ungültig ist.

Beispiel: Es wird versucht, 1-var oder 2-var stats zu berechnen, obwohl keine Datenpunkte definiert waren.

Step size must

not be 0.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn in v der eingegebene Wert für STEP SIZE in der Funktion SEQUENCE FILL auf 0 gesetzt wurde.

Syntax

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Ausdruck Funktionen, Argumente, Klammern oder Kommas an der falschen Stelle enthält.

Tolerance

not met

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn das Toleranzargument, z. B. bei einer numerischen Differentiation oder einer numerischen Integration, so ausfällt, dass der Algorithmus kein genaues Ergebnis liefern kann.

TRIALS:

Enter 0{n{49

Dieser Fehler wird bei Binomialpdf und Binomialcdf angezeigt, wenn die Anzahl der Versuche außerhalb des Wertebereichs, 0{n{49 im Fall von „ALL“ ist.

Undefined

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Matrix oder ein Vektor nicht definiert wurde. Definieren Sie die Matrix bzw. den Vektor im Menü t oder [vector] EDIT.