Informationen zur Batterie
Achtung Vor Der Batterie:
|
•
|
Batterie nicht eingeniesst, da sie durch chemische Verbrennungen gefährlich wird. |
|
•
|
Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle oder Knopfzelle verschluckt wird, kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und zum Tod kommen. |
|
•
|
Bewahren Sie neue und alte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
|
•
|
Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
|
•
|
Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in Körperteile gelegt wurden, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. |
|
•
|
Rufen Sie eine lokale Giftkontrollstelle an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten. |
|
•
|
Auch gebrauchte Batterien können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. |
|
•
|
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. |
|
•
|
Keine Zwangsentladung, Aufladung, Zerlegen, Erwärmung über 140F (60C) oder Verbrennung. Dies kann zu Verletzungen durch Entlüftung, Leck oder Explosion und damit zu chemischen Verbrennungen führen. |
|
•
|
Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt in die richtige Polarität (+ und -) eingelegt sind. |
|
•
|
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien unterschiedlicher Marken oder Batterietypen, wie z. B. Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien, gemeinsam. |
|
•
|
Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird. |
|
•
|
Nehmen Sie Batterien aus Geräten, die nicht für längere Zeit verwendet werden, und entsorgen Sie sie umgehend gemäß den geltenden Bestimmungen. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie NICHT. |
So entnehmen oder ersetzen Sie die Batterien
Der TI-30X Pro MathPrint™ Rechner verwendet zwei CR2032-Batterien (3 Volt).
|
•
|
Entfernen Sie die Schutzabdeckung und legen Sie den Rechner auf seine Vorderseite. |
|
•
|
Lösen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher die Schrauben an der Rückseite des Gehäuses. |
|
•
|
Trennen Sie die Vorder- und Rückseite des Gehäuses vorsichtig voneinander. Fangen Sie dabei an der Unterkante des Gehäuses an. Achten Sie darauf, die Bauteile im Inneren des Rechners nicht zu beschädigen. |
|
•
|
Lösen Sie mithilfe eines kleinen Schraubenziehers die Schraube am Batterieclip und entnehmen Sie die Batterien. |
|
•
|
Wenn Sie neue Batterien einsetzen möchten, prüfen Sie zunächst die Polarität (+ und -) und legen Sie die neuen Batterien dann ein. Drücken Sie fest auf die neuen Batterien, damit sie korrekt einrasten, und setzen Sie die Schraube wieder in den Batterieclip ein. |
Wichtig: Berühren Sie beim Austausch der Batterien keine anderen Bauteile im Rechner.
Entsorgen Sie die alten Batterien unverzüglich entsprechend den geltenden Bestimmungen.
Hinweis für Kunden in Kalifornien (CA Regulation 22 CCR 67384.4) bezüglich der Knopfzellen in diesem Gerät:
Enthält Perchlorate - ggf. besondere Vorsichtsmaßnahmen beachten.
Siehe: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate