Fejl og meddelelser

Når lommeregneren registrerer en fejl, viser skærmen fejltypen eller en meddelelse.

Sådan rettes en fejl: Tryk på - for at rydde fejlskærmen. Markøren vises på eller nær fejlen. Ret udtrykket.
Sådan lukkes fejlskærmen uden at rette udtrykket: Tryk på % s for at vende tilbage til hovedskærmen.

Følgende liste omfatter nogle af de fejl og meddelelser, der kan opstå.

Fejl/meddelelse

Beskrivelse

Argument

Denne fejl returneres, når:

en funktion ikke har det korrekte antal argumenter
den nedre grænse er højere end den øvre grænse i summation eller produktfunktion.

Bad Guess (Dårligt gæt)

Denne fejl returneres, når den indtastede variabel for "løs for"-variablen i Numerisk løser er uden for den nedre og øvre grænse, der er indtastet.

Bounds:

Enter

LOWER { UPPER (Grænser: Indtast nedre { øvre)

Denne fejl returneres, når input for nedre grænse > øvre grænse for:

Normalcdf-fordeling
Løsningsgrænser for Numerisk løser

Break (Afbryd)

Denne fejl returneres, når der trykkes på &-tasten for at stoppe evalueringen af et udtryk.

Calculate

1-Var,2-Var Stat

or a regression. (Beregn 1-Var,2-Var Stat eller en regression.)

Denne meddelelse returneres, når der ikke er gemt nogen statistik- eller regressionsberegning.

Change mode

to DEC. (Skift tilstand til DEC.)

Denne fejl returneres, når tilstanden er indstillet til BIN, HEX eller OCT, og følgende apps er åbnet:

‡ I – u v

‰ Š ‹ t [vector]

Disse apps er kun tilgængelige i DEC-tilstand.

Dimension

mismatch (Dimensionsuoverensstemmelse)

Denne fejl returneres, hvis dimensionerne for en matrix eller vektor i en beregning ikke er korrekte for operationen.

Division

by 0 (Division med 0)

Denne fejl returneres, hvis udtryksevalueringen indeholder division med 0.

Domain (Domæne)

Denne fejl returneres, når et argument ikke er i funktionsdomænet. For eksempel:

For xy:

x = 0

– eller –

y < 0 og x er ikke et ulige heltal.

For yx: y og x = 0.
For x: x < 0.
For log, ln eller logBASE: x { 0.
For tan: x = 90¡, -90¡, 270¡, -270¡, 450¡ osv. og tilsvarende i radiantilstand.
For sin-1 eller cos-1: |x| > 1.
For nCr eller nPr: n eller r er ikke heltal | 0.
For x!: x er ikke et heltal mellem 0 og 69.

Enter 0{area{1 (Indtast {område{1)

Denne fejl returneres, når du indtaster en ugyldig områdeværdi i invNormal for en fordeling.

Enter sigma>0 (Indtast sigma>0)

Denne fejl returneres, når inputtet for sigma i en fordeling er ugyldigt.

Expression

is too long (Udtrykket er for langt)

Denne fejl returneres, når en indtastning overstiger ciffergrænserne. For eksempel ved indsættelse af en udtryksindtastning med en konstant, der overskrider grænsen.

En skakternet markør vises muligvis, når grænserne er nået i hver enkelt MathPrint™-funktion.

Formula (Formel)

Denne fejl returneres i v, når:

formlen ikke indeholder et listenavn (L1, L2 eller L3)
formlen for en liste indeholder sit eget listenavn.

Eksempel: En formel for L1 indeholder L1.

Frequency:

Enter FREQ|0 (Frekvens: Indtast FREQ|0)

Denne fejl returneres, når mindst et element på en liste, der er valgt for FREQ, er et negativt reelt tal i1-VAR eller 2-VAR STATS.

Highest degree

coefficient

cannot be zero. (Koefficient for højeste grad kan ikke være nul.)

Denne fejl returneres, når koefficienten, a, i polynomiumløserens beregning er forudfyldt med nul, eller hvis inputtet til a er nul. Udskift med en værdi, der ikke er nul.

Input must be

non-negative

Integer. (Input skal være ikke-negativt heltal.)

Denne fejl returneres, når et input ikke er er den forventede taltype. Eksempel: i fordelingsargumenter TRIALS og x i Binomialpdf.

Input

must be Real (Input skal være reelt)

Denne fejl returneres, når et input kræver et reelt tal.

Invalid

data type (Ugyldig datatype)

Denne fejl returneres, når argumentet for en kommando eller funktion er den forkerte datatype.

Eksempel: Fejlen vises for sin(i) eller min(i,7), hvor argumenterne skal være reelle tal.

Invalid Dimension (Ugyldig dimension)

Denne fejl returneres, når en matrix- eller vektoroperation ikke kan udføres pga. forkerte dimensioner.

Invalid

equation (Ugyldig ligning)

Denne fejl returneres, når en der indtastes en ugyldig ligning, f.eks. 1000=10000, eller en tom ligning i den numeriske løser.

Invalid

function (Ugyldig funktion)

Denne fejl returneres, når der ikke er defineret nogen funktion, og der forsøges en funktionsevaluering. Definer funktioner i I.

List Dimension

1{dim(list){50 (Listedimension {dim(list){50)

Denne fejl returneres i v, når:

funktionen SUM LIST (Sumliste) udføres på en tom liste
der oprettes en sekvens med en længde på 0 eller >50.

Max iterations

reached.

Try new guess. (Maks. iterationer nået. Prøv et nyt gæt.)

Denne fejl returneres, når den numeriske ligningsløser har overskredet det maksimale tilladte antal iterationer for at finde en løsning. Udskift det oprindelige gæt for løsningsvariablen, eller kontroller ligningen.

Mean:

Enter mu>0 (Middelværdi: Indtast mu>0)

Denne fejl returneres, når der indtastes en ugyldig værdi for middelværdien (middelværdi = mu) i poissonpdf eller poissoncdf.

Memory limit

reached (Hukommelsesgrænse nået)

Denne fejl returneres, når en beregning indeholder en cirkulær reference, f.eks. to funktioner, der refererer til hinanden, eller en meget lang beregning.

No sign change

found.

Try new guess. (Intet tegnskifte fundet. Prøv et nyt gæt.)

Denne fejl returneres, når den numerisk løsers algoritme ikke kan finde en løsning. Udskift det oprindelige gæt for løsningsvariablen, eller kontroller ligningen.

Gentagne rodligninger, f.eks. x^2=0, har ikke noget tegnskifte omkring roden, hvilket er afgørende, for at den numeriske løsers algoritme kan iterere til en løsning.

[2nd] [set op]:

Operation

is not defined. ([2nd] [set op]: Operation er ikke defineret.)

Denne fejl returneres, når en operation ikke er defineret i % n, og der trykkes på % m.

Operation set!

[2nd] [op] pastes

to Home Screen. (Operation indstillet! [2nd] [op] indsættes på hovedskærmen.)

Denne meddelelse returneres, når en operation gemmes (indstilles) fra % n-editoren. Tryk på en tilfældig tast for at fortsætte.

Overflow (Overløb)

Denne fejl returneres, når en beregning eller værdi er uden for lommeregnerens område.

Probability:

Enter 0{p{1 (Sandsynlighed: Indtast 0{p{1)

Denne fejl returneres, når inputtet for sandsynligheden i fordelinger er ugyldigt.

Singular

Matrix (Enkelt matrix)

Denne fejl returneres, når det inverse af en enkelt matrix forsøges. En enkelt matrix har determinant = 0.

Singularity (Singularitet)

Denne fejl returneres, når den numeriske løsers algoritme ikke kan returnere en løsning pga. et punkt, hvor funktionen ikke er defineret.

Statistics (Statistik)

Denne fejl returneres, når en statistik- eller regressionsfunktion er ugyldig.

Eksempel: Når en beregning af 1-var eller 2-var stats forsøges uden definerede datapunkter.

Step size must

not be 0. (Trinstørrelse må ikke være 0.)

Denne fejl returneres i v, når input for STEP SIZE (Trinstørrelse) er indstillet til 0 i funktionen SEQUENCE FILL (Sekvensudfyldning).

Syntax (Syntaks)

Denne fejl returneres, når et udtryk indeholder fejlplacerede funktioner, argumenter, parenteser eller kommaer.

Tolerance

not met (Tolerance ikke opfyldt)

Denne fejl returneres, når toleranceargumentet, f.eks. i numerisk differentiering eller numerisk integration, er sådan, at algoritmen ikke kan returnere et nøjagtigt resultat.

TRIALS:

Enter 0{n{49 (Prøver: Indtast 0{n{49)

Denne fejl returneres i Binomialpdf og Binomialcdf, når antallet af prøver er uden for området, 0{n{49, i tilfælde af ALL (Alle).

Undefined (Udefineret)

Denne fejl returneres, når en matrix eller vektor ikke er defineret. Definer matrix eller vektor i t eller [vector]-menuen EDIT (Redigering).