Compreender Restrições do modo Premir para Testar
Por predefinição, todas as restrições são selecionadas quando entra no modo Premir para Testar, com exceção da Resolução numérica.
| • | Selecionar uma restrição desativa ou limita as respetivas funcionalidades associadas durante a sessão Premir para Testar. |
| • | Apagar uma restrição permite que as funcionalidades associadas sejam utilizadas durante a sessão. |
Quando escolhe limitar funcionalidades geométricas, todos os itens no menu Medição, Construção e Transformação são desativados.
No menu Gráficos, os seguintes itens são desativados:
| • | Ações > Coordenadas e Equações |
| • | Geometria > Medição, Construção, e Transformação |
| • | Não pode mover qualquer função ou cónica em Gráficos, Geometria ou Rascunho. Por exemplo, se tiver colocado y=x3 em gráfico, pode selecionar a função, mas não a pode mover ou manipular ao arrastar. |
| • | Não pode aceder ao atributo que alterna a forma apresentada de uma equação cónica entre Padrão e Expandida. |
| • | Desativar agarrar e mover funções ou cónicas não se aplica a retas e funções em Dados e Estatística. |
| • | Desativar agarrar e mover funções não restringe os seletores nas aplicações Gráficos e Geometria. |
| • | Pode agarrar e mover o referencial do plano. |
Quando as funções vetoriais estiverem desativadas, os alunos não conseguem calcular as seguintes funções:
| • | Vetor unitário [unitV(] |
| • | Produto vetorial (ou externo) [crossP(] |
| • | Produto interno [dotP(] |
| • | Vetor próprio [eigVc(] |
| • | Valor próprio [eigVl(] |
A função isPrime( determina se um número é um número primo (um número inteiro maior do que 1 que só é divisível por si mesmo e por 1). Desativar esta funcionalidade impede os alunos de selecionar o comando isPrime(, no Catálogo e de selecionar Test > Is Prime em Operadores matemáticos. Quando um aluno introduz manualmente a função isPrime(, recebe uma mensagem de erro ao submeter a expressão.
O tipo de gráfico Equação Diferencial é desativado nas aplicações Gráficos e Geometria. Os utilizadores não podem introduzir manualmente e representar graficamente uma equação diferencial.
As funções matemáticas relacionadasrk23, euler( e deSolve( também são desativadas.
Quando a representação gráfica de inequações está desativada, os alunos não podem representar graficamente inequações com <, >, ≤ e ≥ ou agarrar e arrastar inequações para um gráfico nas aplicações Gráficos, Geometria e Rascunho.
Quando esta funcionalidade está desativada, os alunos não podem utilizar a vista Gráfico 3D.
Quando estas funcionalidades estão desativadas, os alunos não conseguem representar graficamente equações em termos de x = ay + c ou ax + by = c. Os modelos cónicos não estão disponíveis e os alunos não conseguem analisar cónicas ou representar graficamente a cónica geométrica de uma elipse, parábola, hipérbole ou cónica através de cinco pontos.
Desativar as funções trigonométricas impede que os alunos utilizem as seguintes funções desativadas em cálculos ou gráficos.
|
csc |
sec |
cot |
|
csc-1, arccsc |
sec-1, arcsec |
cot-1, arccot |
|
csch |
sech |
coth |
|
csch-1, arccsch |
sech-1, arcsech |
coth-1, arccoth |
| • | Tentar avaliar uma das seguintes funções resulta numa mensagem de erro. |
| • | Os alunos não podem selecionar as funções csc, sec, cot, csc-1, sec-1 e cot-1 ao premir µ na unidade portátil. |
| • | Os alunos não podem selecionar as funções desativadas a partir do Catálogo. |
Os alunos não conseguem utilizar o logbx (converter para base logarítmica) e o log(a, b), bem como os comandos e modelos, incluindo modelos logbx.
| • | Quando os alunos primem Ö na unidade portátil, só são aceites os cálculos no formato log10. |
| • | Se um aluno introduzir log(a,b) ou >logbase( manualmente numa expressão, tentar avaliar a expressão resulta numa mensagem de erro. |
| • | Os alunos podem introduzir log(a), log(a,10) e log(a,10.). |
Os alunos estão impedidos de utilizar funções de adição e modelos. As funções ∑( e sumSeq( estão desativadas.
As funções polyRoots(, cPolyRoots(, solve(, simult(, zeros( e cZeros( estão desativadas. Tentar avaliar uma das seguintes funções resulta numa mensagem de erro.
Nota: quando as ferramentas de polinómios estão desativadas, os alunos não podem utilizar Calcular raízes do polinómio, Raízes reais do polinómio e Raízes complexas do polinómio.
Quando esta funcionalidade está desativada, os alunos não podem inserir ou criar seletores nas aplicações Gráficos, Geometria, Dados e Estatística e Notas.
No modo Premir para Testar, o dicionário chinês-inglês é automaticamente desativado se estiver instalado em unidades portáteis TI-Nspire™ CX-C. Não é possível utilizar o dicionário enquanto está no modo Premir para Testar.