Exibir os dados recolhidos na vista de Gráfico
Quando recolhe dados, estes são escritos em ambas as vistas, a de Tabela e a de Gráfico. Utilize a vista de Gráfico para examinar os dados representados num gráfico.
Importante: Os itens do menu Gráfico e do menu Analisar só estão activos ao trabalhar na vista de Gráfico.
| ▶ | Clique no separador Vista de Gráfico |
Utilize o menu Mostrar gráfico para mostrar gráficos em separado quando utilizar:
| • | um sensor que apresenta graficamente mais do que uma coluna de dados. |
| • | Vários sensores com diferentes unidades definidas em simultâneo. |
Neste exemplo, os dois sensores (o sensor de pressão de gás e o dinamómetro manual) foram utilizados na mesma série. A seguinte imagem mostra as colunas Tempo, Força e Pressão na vista de Tabela para ilustrar porque são mostrados dois gráficos.
Exibir um de dois gráficos
Quando estão a ser exibidos dois gráficos, o gráfico superior é o Gráfico 1 e o gráfico inferior é o Gráfico 2.
Para exibir apenas o Gráfico 1:
| ▶ | Selecione Gráfico > Mostrar gráfico > Gráfico 1. |
Apenas o Gráfico 1 é exibido.
Para apresentar apenas o Gráfico 2:
| ▶ | Seleccione Gráfico > Mostrar gráfico > Gráfico 2. |
Apenas o Gráfico 2 é exibido.
Exibir ambos os gráficos
Para exibir o Gráfico 1 e o Gráfico 2 em simultâneo.
| ▶ | Seleccione Gráfico > Mostrar gráfico > Ambos. |
São exibidos o Gráfico 1 e o Gráfico 2.
Utilize a vista de Esquema de página quando Mostrar gráfico não for a solução adequada para mostrar mais do que um gráfico.
A opção Mostrar Gráfico não é aplicável quando:
| • | Tem várias séries a utilizar um sensor único. |
| • | Utiliza dois ou mais dos mesmos sensores. |
| • | Utiliza vários sensores que utilizam a(s) mesma(s) coluna(s) de dados. |
Para utilizar o Esquema da página:
| 1. | abra o conjunto de dados originais que pretende ver em duas janelas de gráfico. |
| 2. | Clique em Editar > Esquema da página > Selecionar esquema. |
| 3. | Selecione o tipo de esquema da página que pretende utilizar. |
| 4. | Clique em Clique aqui para adicionar uma aplicação. |
| 5. | Selecione Adicionar Vernier DataQuest™. |
A aplicação Vernier DataQuest™ é adicionada à segunda vista.
| 6. | Para ver vistas separadas, clique na vista que pretende alterar e, em seguida, selecione Ver > Tabela. |
É exibida a nova vista.
| 7. | Para mostrar a mesma vista, clique na vista a alterar. |
| 8. | Clique em Ver > Gráfico. |
É exibida a nova vista.