Évaluation et calcul approché d’expressions mathématiques
Vous pouvez évaluer ou effectuer le calcul approché d’une ou plusieurs expressions et afficher le résultat obtenu. Il est également possible de convertir le texte sélectionné et plusieurs boîtes d’expressions mathématiques en une seule boîte d’expression mathématique. L’application Notes met à jour automatiquement les expressions et les variables utilisées.
|
Nom du menu |
Option du menu |
Fonction |
|
|
|
|
|
|
|
Évalue l’expression. |
|
|
|
Donne le résultat approché de l’expression. |
|
|
|
Remplace la partie sélectionnée de l’expression par le résultat approprié. |
|
|
|
Désactive l’élément courant ou sélectionné (une ou plusieurs boîtes). |
|
|
|
Désactive toutes les boîtes dans l’application Éditeur mathématique courante. |
|
|
|
Active l’élément désactivé courant ou précédemment sélectionné. |
|
|
|
Active toutes les boîtes dans l’application Éditeur mathématique courante. |
Pour évaluer ou effectuer le calcul approché d’une expression, placez le curseur à n’importe quel emplacement dans la boîte d’expression mathématique, puis procédez de la manière suivante :
| • | Windows® : Dans le menu Actions, cliquez sur Évaluer ou Approcher. Vous pouvez également utiliser la touche Entrée pour évaluer ou Ctrl + Entrée pour effectuer un calcul approché. |
| • | Mac® : Appuyez sur “ + Entrée pour effectuer un calcul approché. |
| • | Unité : Appuyez sur b pour afficher le menu Notes. Dans le menu Actions, sélectionnez Évaluer. |
Le résultat de l’expression s’affiche à la place de celle-ci.
Pour évaluer une partie d’une expression, sélectionnez le texte ou la partie de l’expression mathématique à évaluer. Procédez ensuite de la manière suivante :
| ▶ | Dans le menu Actions, cliquez sur Évaluer et remplacer. |
Unité : Appuyez sur b pour ouvrir le menu Notes. Sélectionnez Actions, puis sélectionnez Évaluer la sélection.
Le résultat remplace uniquement la partie sélectionnée de l’expression.
Certains calculs peuvent nécessiter un temps d’exécution assez long. L’application Éditeur mathématique vous informe que l’unité exécute un long calcul en affichant une icône qui indique qu’elle est occupée. Si un calcul prend plus de temps que vous ne le souhaitez, vous pouvez l’interrompre.
Pour arrêter l’exécution d’une fonction ou d’un programme, procédez de la manière suivante :
| • | Windows® : Maintenez la touche F12 enfoncée et appuyez plusieurs fois sur Entrée. |
| • | Mac® : Maintenez la touche F5 enfoncée et appuyez plusieurs fois sur Entrée. |
| • | Unité : Maintenez la touche c enfoncée et appuyez plusieurs fois sur ·. |
Si un calcul exécuté dans l’application Éditeur mathématique génère un message d’avertissement ou d’erreur, vous avez la possibilité de l’afficher de nouveau après avoir fermé la boîte de dialogue.
Pour afficher un message d’avertissement ou d’erreur dans l'Éditeur mathématique après avoir fermé la boîte de dialogue correspondante, exécutez l’une des procédures suivantes :
| • | Windows® : Effectuez un clic-droit et sélectionnez Afficher les messages d’avertissement ou Afficher l’erreur. |
| • | Mac® : Appuyez sur “ + clic, puis sélectionnez Afficher les messages d’avertissement ou Afficher l’erreur. |
Remarque : vous pouvez modifier les réglages de façon à masquer les messages d’avertissement. L’affichage des indicateurs d’avertissement est contrôlé à partir de la boîte de dialogue Boîte d’attributs mathématiques. Reportez-vous à la section Modification des attributs des boîtes d’expressions mathématiques.
Pour convertir des éléments en boîtes d’expressions mathématiques :
| 1. | Sélectionnez le texte ou une combinaison de texte et de boîte d’expression mathématique existante que vous souhaitez évaluer. |
| 2. | Dans le menu Actions, cliquez sur Convertir en boîte mathématique. |
7 : Tout activer