Cómo usar la pantalla de inicio de TI-Nspire™
Cuando la aplicación se instala por primera vez, se crea una carpeta TI-Nspire o TI-Nspire CAS en la ubicación En mi iPad. Contiene cuatro carpetas precargadas (Matemáticas, MiBib, MisWidgets y Simulaciones) y tres documentos denominados cómo comenzar: Cómo comenzar con la aplicación TI-Nspire, Cómo comenzar con datos y estadísticas y Cómo comenzar con gráficos.
La pantalla de inicio utiliza gran parte de la misma funcionalidad que la aplicación Archivos de iPad®, como Recientes, Ubicaciones, Etiquetas y gestión de archivos/carpetas. Las ubicaciones recomendadas para almacenar archivos .tns son En mi iPad y iCloud Drive.
Nota: La aplicación de TI-Nspire™ para iPad® solo es compatible con documentos .tns.
Para volver a la pantalla de inicio de TI-Nspire™ desde cualquier otra pantalla de la aplicación, haga un punteo en < Inicio.
Configuración de iPadOS®
Para garantizar la mejor experiencia posible al usar la aplicación TI-Nspire™ para iPad®, se recomienda encarecidamente que seleccione el modo de aplicaciones de pantalla completa en la configuración de multitarea y gestos de iPadOS®. Otros modos pueden causar un comportamiento inesperado, especialmente cuando la ventana de la aplicación se redimensiona a algo más pequeño que la pantalla completa.