Erstellen von Variablen in Lists & Spreadsheet
Wenn Sie oben in einer Lists & Spreadsheet-Spalte einen Namen angeben oder eine Variable aus einem Zellwert erstellen, wird dieser Wert automatisch als Listenvariable gespeichert. Nachdem Sie die Variable definiert haben, können Sie in den Applikationen Graphs, Geometry, Calculator und Data & Statistics sowie in anderen Lists & Spreadsheet-Seiten innerhalb des aktuellen Problems eine Verknüpfung zu ihr herstellen.
Hinweis: Verwenden Sie einen Variablennamen, der im aktuellen Problem noch nicht existiert.
| 1. | Tippen Sie auf die Zelle mit dem Spaltennamen (die obere Zelle der Spalte). |
| 2. | Geben Sie einen Namen für die Listenvariable ein und tippen Sie auf die Eingabetaste. |
| 3. | Erstellen Sie Elemente in der Liste. Geben Sie beispielsweise Daten in jede Zelle einzeln ein oder verwenden Sie eine Formel, um eine Datenspalte zu generieren. |
Hinweise:
| • | Listen können leere Elemente enthalten (gekennzeichnet durch „_“). |
| • | Aus der Applikation Calculator können Sie auf ein bestimmtes Element in einer benannten Liste verweisen. Verwenden Sie dazu den Listennamen und die Position des Elements in der Liste. Verweisen Sie zum Beispiel in einer Liste mit dem Namen Höhe auf das erste Element als Höhe[1]. Der Ausdruck Höhe[2] verweist auf das zweite Element usw. |
Sie können einen Zellwert mit anderen TI-Nspire™ Applikationen gemeinsam nutzen (freigeben). Wenn Sie in Lists & Spreadsheet eine freigegebene Zelle definieren oder auf eine freigegebene Zelle verweisen, setzen Sie vor den Namen einen Apostroph (’).
| 1. | Tippen Sie auf die Zelle, die den Wert enthält, den Sie freigeben möchten. Tippen Sie dann erneut darauf, um das Kontextmenü zu öffnen. |
| 2. | Tippen Sie auf Speichern. |
In die Zelle wird eine Formel mit var als Platzhalter für einen Variablennamen eingefügt.
| 3. | Ersetzen Sie die Buchstaben „var“ durch einen Namen für die Variable. |
| 4. | Tippen Sie auf die Eingabetaste. |
Der Wert steht jetzt innerhalb desselben Problems anderen Applikationen als Variable zur Verfügung.