管理电源

在管理实验室底座的电源时,您必须考虑所使用的电力来源。 实验室底座可通过其充电电池或连接的电源线供电。

电池

为实验室底座供电的充电电池在再次充电前可以支持一整天高使用率、高消耗的传感器数据采集。 以下便是一个高使用率数据采集的示例:一项试验,要求利用 CO2 (47 mA) 和 O2 传感器以每 15 秒一个样本的抽样率进行总计 150 分钟的不间断数据采集。

电池充电时间不到 12 小时。

查看电池状态

查看电池状态有两种方法: 连接到手持设备时,或者通过查看 LED 灯。 当实验室底座连接到 TI-Nspire™ 手持设备时,您可以查看这两者的电池状态。 第一个值是手持设备的,第二个值是实验室底座的。

▶ 按 c 5 (设置) 4 (状态)。

将实验室底座与计算机直接相连时,您看不到电源指示灯。 请使用实验室底座顶部的 LED 灯来确定电池状态。

电池
状态

 

当实验室底座与 USB 电源(墙壁充电器或计算机)相连时:

• 红色 - 缓慢闪烁的 LED 表示电量较低但仍在充电。
• 琥珀色 - 缓慢闪烁的 LED 表示实验室底座正在充电
• 绿色 - 缓慢闪烁的 LED 表示实验室底座已充满电。

在 TI-Nspire™ 底座充电器中时:

• 红色 - 稳定亮起的 LED 表示电量较低但仍在充电。
• 琥珀色 - 稳定亮起的 LED 表示实验室底座正在充电。
• 绿色 - 稳定亮起的 LED 表示实验室底座已充满电。

运行中且没有在充电时:

• 红色 - 闪烁的 LED 表示电池电量低于 6%。
• 琥珀色 - 闪烁的 LED 表示电池电量低于 30%。
• 绿色 - 闪烁的 LED 表示电池电量介于 30% 到 96% 之间。 每秒闪烁两次绿灯表示电池电量超过 96%。

管理电池电量

当电池电量达到 30% 时,黄色 LED 表示实验室底座需要充电。 当电池电量达到 5% 时,LED 会变为红色。

在管理实验室底座的电池电量时,请记住某些传感器需要在使用前预热。 您可以在传感器预热时采集数据,但采集的数据可能不够精确。

当您开始进行长期或远程数据采集时,系统会检查当前电源,以确定电源是否足以满足传感器在整个试验期间的电力需要。

如果电源无法支持试验配置,会出现一则警告,指出可用电源无法满足试验需要。 此时您需要为电池充电或将实验室底座插入外部电源。

使用墙壁充电器、TI-Nspire™ 底座充电器或连接到通电计算机的 USB 线缆时,实验室底座若未运行,则可在 12 小时内从电量枯竭状态变为完全充满状态。

电池能够支持一整天高使用、高耗电量的传感器数据采集,-或者两整天中低耗电量的传感器数据采集。