Python 模块

TI-Nspire™ Python 包括以下模块:

标准模块

TI 模块

Math (math)

Random (random)

Complex Math (cmath)

Time (time)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

注: 如果已在其他 Python 开发环境中创建了现有 Python 程序,则可能需要对其进行编辑以在 TI-Nspire™ Python 解决方案上运行。与 TI 模块相比,模块可以在程序中使用不同的方法、参数和方法排序。一般来讲,使用任何版本的 Python 和 Python 模块时都要注意兼容性。

将 Python 程序从非 TI 平台传送到 TI 平台或从一个 TI 产品传送到另一个产品时,请记住:

• 可以移植使用核心语言功能和标准 libs(数学、随机等)的程序,而无需进行任何更改。
• 使用特定于平台的库(例如用于 PC 或 TI 模块的 matplotlib)的程序将需要进行编辑,才能在其他平台上运行。即使在 TI 平台之间也是如此。

与任何版本的 Python 一样,需要包含导入才能使用给定模块中包含的任何函数、方法或常数。例如,要从数学模块执行 cos() 函数,使用以下命令:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

有关其项目和描述的菜单列表,请参阅菜单层次图部分。