Esecuzione di programmi e calcolo di funzioni

Una volta definiti e salvati, programmi e funzioni possono essere utilizzati da un’applicazione. Tutte le applicazioni possono calcolare funzioni, tuttavia solo le applicazioni Calcolatrice e Notes possono eseguire programmi.

Le istruzioni del programma vengono eseguite in ordine sequenziale (anche se alcuni comandi alterano il flusso del programma). L’output, se esiste, viene visualizzato nell’area di lavoro dell’applicazione.

L'esecuzione di un programma continua fino al raggiungimento dell'ultima istruzione o di un comando Stop.
L'esecuzione di una funzione continua fino al raggiungimento di un comando Return.

Esecuzione di un programma o di una funzione dall’Editor di programmi

1. Assicurarsi di aver definito un programma o una funzione e che l’Editor di programmi corrisponda all’area di lavoro attiva.
2. Toccare Strumenti e selezionare Controlla sintassi e salva > Esegui.

In questo modo verrà effettuato quanto segue:

verrà controllata la sintassi e verrà memorizzato il programma o la funzione;
verrà incollato il nome del programma o della funzione sulla prima linea disponibile dell’applicazione Calcolatrice.

3. Se la funzione o il programma richiede di specificare uno o più argomenti, digitare i valori o i nomi di variabile all'interno delle parentesi.
4. Toccare [INVIO].

Nota: è possibile inoltre eseguire un programma o una funzione nelle applicazioni Calcolatrice o Note digitando il nome del programma con parentesi ed eventuali argomenti richiesti, quindi premendo [INVIO].