Exécution de la mise à jour du système d’exploitation
Dans l'application TI-Nspire™, vous pouvez choisir de mettre à jour le système d'exploitation sur une unité connectée à partir des espaces de travail et menus suivants :
|
•
|
Dans toutes les versions du logiciel, vous pouvez sélectionner . Sélectionnez une unité connectée dans l'Explorateur de contenu afin d'activer cette option. Si le système d’exploitation de l’unité n’est pas à jour, la boîte de dialogue indique la mise à disposition d’une version plus récente du système d’exploitation. Suivez les invites pour mettre à jour le système d'exploitation. |
|
•
|
Dans toutes les versions du logiciel TI-Nspire™, vous pouvez utiliser les options disponibles dans l'espace de travail Classeurs : |
|
-
|
Ouvrez l’Explorateur de contenu, sélectionnez le nom de l’unité, puis cliquez sur et choisissez . |
ou
|
•
|
Les utilisateurs de la version Enseignant du logiciel TI-Nspire™ peuvent se servir des options disponibles dans l'espace de travail Contenu : |
|
-
|
Dans le volet Ressources, faites un clic droit sur le nom de l’unité connectée, puis sélectionnez . |
ou
|
-
|
Sélectionnez le nom de l’unité dans le volet Prévisualiser, cliquez sur dans le volet Prévisualiser, puis sélectionnez . |
ou
|
-
|
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’unité et sélectionnez . |
Terminer la mise à jour de l'OS
Lorsque vous choisissez de mettre à jour le système d’exploitation d’une unité, la boîte de dialogue Sélectionner le fichier du système d’exploitation s’affiche.
Le fichier affiché pour la sélection utilise par défaut le type de fichier requis par l'unité choisie.
|
1.
|
Sélectionnez le fichier O.S approprié : |
|
•
|
Si vous procédez à la mise à jour d'une unité TI-Nspire™ CX II, sélectionnez TI-Nspire.tco2 |
|
•
|
Si vous procédez à la mise à jour d'une unité TI-Nspire™ CX II CAS, sélectionnez TI-Nspire.tcc2 |
|
•
|
Si vous procédez à la mise à jour d’une unité TI-Nspire™ CX II-T (Arithmétique exacte), sélectionnez TI-Nspire.tct2 |
|
2.
|
Cliquez sur pour télécharger le système d’exploitation et mettre à jour l’unité. Le message de confirmation « Le système d’exploitation de l’unité va être mis à jour. Les données non enregistrées seront perdues. Voulez-vous continuer ? » s’affiche. |
|
3.
|
Cliquez sur pour continuer. |
La boîte de dialogue Installation de l'O.S. en cours s'affiche et indique la progression du téléchargement. Ne déconnectez pas l’unité.
|
4.
|
Une fois le téléchargement terminé, la boîte de dialogue d’informations s’ouvre, indiquant que le fichier du système d’exploitation a bien été transféré sur l’unité. Vous pouvez déconnecter l’unité. |
Le système d'exploitation mis à jour est installé sur l'unité. Une fois la mise à jour terminée, l'unité redémarre.
|
6.
|
Sur l'unité, suivez les instructions affichées pour : |
|
•
|
Sélectionner la langue à utiliser. |
|
•
|
Sélectionner la taille de police souhaitée. |
|
7.
|
Lorsque l’écran de bienvenue apparaît, cliquez sur . |
L’écran d’accueil s’affiche.
Transfert du système d’exploitation à partir d’une autre unité
Remarque : Vous ne pouvez pas transférer le système d’exploitation d'une unité TI-Nspire™ vers une unité TI-Nspire™ CX II et vous ne pouvez pas transférer le système d’exploitation d'une unité Arithmétique exacte ou CAS vers une unité qui n’est pas compatible Arithmétique exacte ou non CAS. Les systèmes d'exploitation sont différents et ne sont aucunement interchangeables.
Pour transférer l'O.S d'une unité vers une autre :
|
1.
|
Vérifiez que tous les documents ouverts sur l'unité réceptrice sont fermés. |
|
2.
|
Connectez les deux unités au moyen d’un câble USB mini-A/mini-B. |
|
3.
|
Sur l'unité émettrice, sélectionnez Parcourir depuis l'écran d'accueil. |
|
4.
|
Appuyez sur b, puis sélectionnez . Sur une unité TI-Nspire, appuyez sur b. |
|
5.
|
Sur l’unité réceptrice, le message « Réception d’une mise à jour du système d’exploitation. Les modifications non enregistrées seront perdues. Voulez-vous continuer ? » s’affiche, ainsi que les boutons de réponse Oui et Non. Choisissez Oui pour recevoir la mise à jour de l'O.S. |
|
•
|
Si vous ne sélectionnez pas dans un délai de 30 secondes, l’unité répond automatiquement Non et le transfert est annulé. |
|
•
|
Il est important d'enregistrer et de fermer tous les documents ouverts avant d'effectuer une mise à jour d'O.S. La poursuite d'une mise à jour d'O.S sur une unité contenant des documents ouverts non enregistrés entraîne la perte des données qu'ils contiennent |
|
6.
|
Pendant la mise à jour, les messages suivants s'affichent sur les unités émettrice et réceptrice : |
|
•
|
« Réception de l'OS Ne débranchez pas le câble.» |
|
•
|
« Envoi de l'OS. Ne débranchez pas le câble.» |
|
7.
|
Une fois le transfert terminé, l'unité émettrice reçoit un message de fin d'exécution d'opération, lequel autorise le débranchement du câble. L'O.S est automatiquement installé sur l'unité réceptrice. Au cours du processus d’installation, le message « Installation du système d’exploitation <numéro de version> » s’affiche sur l’unité réceptrice. |
|
8.
|
Une fois l’installation terminée, le message « Le système d’exploitation <version number> a été installé. L’unité va redémarrer. » s’affiche. Le redémarrage commence. Si l'unité émettrice est toujours connectée au câble, le message de transfert réussi reste affiché sur son écran. |
Important :
|
•
|
Pour chaque unité réceptrice, pensez à sauvegarder les informations requises et à installer de nouvelles piles. |
|
•
|
Assurez-vous que l’écran est affiché sur l’unité émettrice. |