Utiliser QR Code® affiché

Un QR Code® est une image dans laquelle sont stockées des informations, par exemple l’adresse d’un site web ou un document TI-Nspire™, représentée par un agencement de petits carrés.


Adresse web http://education.ti.com stockée sous forme de QR Code®.

Remarque : Vous pouvez scanner un QR Code® sur des documents imprimés ou des images projetées à l’aide de l’appareil photo de votre unité. Pour plus de détails, voir Scanner un QR Code® à l’aide de l’appareil photo.

Scan d'un QR Code® sur une page de l'Éditeur mathématique ou à partir d’un script Lua

Utilisez cette procédure pour scanner un QR Code® affiché et faire le lien avec sa cible :

1. Au besoin, dans l'Éditeur mathématique, faites défiler afin de vous assurer qu’un seul code soit visible sur l’écran.

Remarque : L’image doit être entièrement visible ; le logiciel scannera uniquement la portion de l’image visible sur la page.

2. Tapez sur l’appareil photo dans la barre d’outils et sélectionnez Scanner un QR Code® dans une page.

- Si la cible est un document TI-Nspire™ (fichier .tns), l’application télécharge le document, enregistre et ferme votre document actuel et ouvre automatiquement le document téléchargé.
- Autrement, l’application ouvre votre navigateur web afin d’identifier la cible.

Comment insérer un QR Code® dans une page de l'Éditeur mathématique

Vous pouvez ajouter des images de QR Code® sur une page de l'Éditeur mathématique. Pour faciliter le scan, insérer une seule image par page.

1. Générez l’image à l’aide d’un générateur de codes ou d’une application de génération de codes. Vous devrez indiquer l’URL cible.
2. Copiez l’image générée dans le Presse-papiers ou enregistrez-la sous forme de photo.
3. Affichez votre page de l'Éditeur mathématique et utilisez la méthode qui s’applique pour ajouter l’image :
- Si vous avez copié l’image dans le presse-papiers, appuyez et maintenez votre doigt enfoncé sur l’emplacement sur la page, puis sélectionnez Copier.
- Si vous avez enregistré l’image sous forme de photo, positionnez le curseur sur la page, appuyez sur l’appareil photo dans la barre d’outils et sélectionnez Insérer une photo.

Le QR Code® s’affiche dans la page de l'Éditeur mathématique avec des poignées de redimensionnement.

Remarque : Pour réaliser un scan optimal, évitez de modifier la forme ou les dimensions de l’image.

4. (Facultatif) Ajoutez un conseil pour les utilisateurs de votre document qui pourraient ne pas savoir comment utiliser le code.

5. Assurez-vous que le code est valide en le testant à l’aide de la fonction Scanner un QR Code® à partir d’une page.