Was Sie wissen müssen
| • | Auf Listen, die unter Lists & Spreadsheet erstellt wurden, kann als Variable zugegriffen werden. |
| • | Bevor jedoch Variable in Data & Statistics verwendet werden können, müssen sie benannt werden. |
| • | Zur Auswahl eines Namens für eine definierte Variable tippen Sie auf das Feld Variable hinzufügen, das sich in der Mitte der x- oder y-Achse befindet. |
| • | Bei einer einzigen Variablen findet die Darstellung standardmäßig in einem Punktdiagramm statt. Die Datenpunkte in der Standard-Datensatzdarstellung werden neu angeordnet, um die Elemente der ausgewählten Variablen darzustellen. |
| • | Bei zwei Variablen findet die Darstellung standardmäßig in einem Streudiagramm statt. Die Datenpunkte werden wiederum neu angeordnet, und die Elemente beider Variablen werden als Streudiagramm dargestellt. |
Um den Maßstab einer horizontalen oder vertikalen Achse zu ändern, führen Sie Ihre Finger entweder zusammen oder auseinander.
-ODER-
Ziehen Sie jede Achse, um sie zu verschieben und gleichzeitig ihren Maßstab beizubehalten.
Um die Originalgröße und die Position der gezeichneten Daten wiederherzustellen, tippen Sie auf Werkzeuge > Fenster/Zoom > Zoom - Daten.
Wenn Sie einen Wert in einer vorhandenen Darstellung zeichnerisch einfügen, wird dieser im Arbeitsbereich als vertikale Gerade angezeigt. Sie können eine einzelne Zahl oder einen Ausdruck zeichnen, der eine Zahl ergibt. Wenn der Wert datenabhängig ist, wird die Gerade entsprechend Ihren Änderungen aktualisiert, z. B. wenn Sie einen Punkt ziehen oder in der Lists & Spreadsheet-Applikation eine Änderung vornehmen. Der grafisch dargestellte Wert muss im Achsenbereich liegen.
Um einen Wert zu zeichnen:
| 1. | Tippen Sie auf Werkzeuge |
| 2. | Geben Sie den Wert ein, den Sie zeichnen möchten, und tippen Sie dann auf enter. |
Mit 'Funktion zeichnen' können Sie eine Funktion für den Vergleich mit einem vorhandenen Diagramm zeichnen. Um eine Funktion zu zeichnen:
| 1. | Erstellen oder öffnen Sie ein Problem, das mehrere Variable enthält, die in einem Data & Statistics-Arbeitsbereich dargestellt sind. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sowohl eine Horizontal- als auch eine Vertikalachse enthält. |
| 2. | Tippen Sie auf Werkzeuge |
| 3. | Geben Sie die Funktion in das Eingabefeld ein und tippen Sie auf Zurück. |
Hinweis: Sie können die Funktion umbenennen, indem Sie f1(x): mit einem anderen Namen überschreiben.