Diagnóstico de errores
Cuando la TI‑84 Plus CE-T detecta un error, muestra un mensaje de error con una breve descripción del mismo.
|
1:Quit (Salir) |
Muestra la pantalla Home o principal |
|
2:Goto (Ir a) |
Muestra la pantalla anterior con el cursor sobre o cerca de la ubicación del error |
Nota: Si mientras se ejecuta un programa se produce un error de sintaxis en el contenido de una función del editor Y=, la opción 2: Goto (Ir a) regresará al editor Y= , no al programa.