P

Param

 

Param

Define el modo de representación gráfica paramétrica.

Pause

 

Pause

Suspende la ejecución del programa hasta que se pulsa Í.

Pause

 

Pause [valor]

Muestra valor; suspende la ejecución del programa hasta que se pulsa Í.

Pause

Pause [valor, tiempo]

Muestra el valor en la pantalla inicial actual y la ejecución del programa continua después del periodo de tiempo especificado. Para solo tiempo, utilice Pause “”,tiempo donde el valor es una cadena en blanco. Tiempo en segundos.

Pausevalor,tiempo.

piecewise

piecewise(

Nueva función definida a trozos que permite introducir funciones tal como aparecen en los libros de texto. Esta orden se encuentra en » MATH B:piecewise(.

Pmt_Fin

 

Pmt_Fin

Especifica una anualidad ordinaria en la que el pago se efectúa al final de cada periodo de pago

Pmt_Ini

 

Pmt_Ini

Especifica una cuota anual en la que los pagos se efectúan al inicio de cada periodo de pago

 

poissoncdf(

 

poissoncdf(m,x)

Calcula una probabilidad acumulada en x para la distribución de Poisson discreta con la media m especificada.

poissonpdf(

 

poissonpdf(m,x)

Calcula una probabilidad en x para la distribución de Poisson discreta con la media m especificada.

Polar

 

Polar

Define el modo de representación gráfica polar.

4Polar

 

valor complejo 4Polar

Muestra el valor complejo en formato polar.

PregDepend

 

PregDepend

Define la tabla de preguntas para los valores de variables dependientes.

PregIndpnt

 

PregIndpnt

Define la tabla de preguntas para los valores de variables independientes.

prgm

 

prgmnombre

Ejecuta el programa nombre .

GPrn(

 

GPrn(pmt1,pmt2[,redondvalor])

Calcula la suma, redondeada a redondvalor, de la cantidad del principal entre pmt1 y pmt2 para un plan de amortización.

prod(

 

prod(lista[,inic,fin])

Devuelve el producto de los elementos de lista entre inic y fin

Prompt

 

Prompt variableA[,variableB,...,variable n]

Solicita la introducción de un valor para variableA, luego para variableB, etc.

1‑PropZInt(

 

1‑PropZInt(x,n[,nivel de confianza])

Calcula un intervalo z de confianza de una proporción.

2‑PropZInt(

 

2‑PropZInt(x1,n1,x2,n2[,nivel de confianza])

Calcula un intervalo de confianza z de dos proporciones.

1‑PropZTest(

 

1‑PropZTest(p0,x,n[,alternativa,dibuband, color#])

Calcula un test z de una proporción. alternativa=L1 es <; alternativa=0 es ƒ; alternativa=1 es >. dibuband=1 dibuja los resultados; dibuband=0 calcula los resultados.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

 

2‑PropZTest(

 

2‑PropZTest(x1,n1,x2,n2[,alternativa,dibuband, color#])

Calcula un test z de dos proporciones. alternativa=L1 es <; alternativa=0 es ƒ; alternativa=1 es >. dibuband=1 dibuja los resultados; dibuband=0 calcula los resultados.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

P4Rx(

 

P4Rx(r,q)

Devuelve X, coordenadas polares r y q dadas o una lista de coordenadas polares.

P4Ry(

 

P4Ry(r,q)

Devuelve Y, coordenadas polares r y q dadas o una lista de coordenadas polares.

Pt‑Change(

 

Pt‑Change(x,y[,color#])

Activa o desactiva alternativamente un punto en (x,y) del área del gráfico. En desactivado (Off) tendrá el color de fondo; en activado (On) tendrá el color especificado.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

Pt‑Off(

 

Pt‑Off(x,y[,marca])

Borra un punto en (x,y) del área del gráfico utilizando marca. El estado desactivado (Off) tendrá el color de fondo determinado por el ajuste de ImageVar o color.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

Pt‑On(

 

Pt‑On(x,y[,marca,color#])

Dibuja un punto en (x,y) en el área del gráfico utilizando la marca y el color# especificados.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

PunCuadr

 

PunCuadr [color#]

Activa los puntos de la cuadrícula en el área de gráficos para que aparezcan con el color especificado.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

Punt-Fino

 

Punt-Fino

Define el modo de representación gráfica; restablece todos los ajustes de estilo del gráfico del editor Y= a "Punt-Fino".

Punt-Grue

 

Punt-Grue

Define el modo de representación gráfica; restablece todos los ajustes de estilo del gráfico del editor Y= a "Punt-Grue".

Pxl‑Change(

 

Pxl‑Change(fila,columna[,color#])

Cambia el área de gráficos de desactivada (Off) a activada (On): con el color#
especificado
Cambia el área de gráficos de activada a desactivada. Desactivar (Off) mostrará la variable de imagen o el color de fondo.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

Pxl‑Off(

 

Pxl‑Off(fila,columna)

Desactivar (Off) mostrará la variable de imagen o el COLOR de fondo.

Pxl‑On(

 

Pxl‑On(fila,columna[,color#])

Dibuja en el área del gráfico los píxeles de (fila,columna) en el color especificado.

NúmColor: 10 - 24 o nombre de color pegado desde [vars] COLOR.

pxl‑Test(

 

pxl‑Test(fila,columna)

Devuelve 1 si píxel en (fila, columna) está activado, 0 si está desactivado.