Neuerungen

Neuerungen in der TI-84 Plus CE-T Python Edition

TI-84 Plus CE-T Python Edition


BS

CE Calculator File Updates

• CE-T BS Update version v 5.8.0
- TI-84 Plus CE-T Python
- Unterstützt TI Bluetooth® Adapter
- TI-84 Plus CE-T
- BS-Update mit kleineren Fehlerbehebungen

BS-Funktion

CE-BS-Update zur Unterstützung des TI Bluetooth®-Adapters

• Erkennung und Unterstützung der Bluetooth®-Adapterverbindung von TI zu Wonder Workshop Dash Robot


ANWENDUNGEN

Setup-App für Wonder Workshop Dash Robot

Hinweis: Die Setup-App ist nicht im CE Bundle enthalten und kann zusammen mit den TI Python Dash-Aktivitäten heruntergeladen werden.

• Rechnername: SetDash
• Leistungsmerkmale:
• Liste verfügbar Wonder Workshop Dash Roboter im Sortiment des TI Bluetooth® Adapters.
• Benennen Sie den ausgewählten Dash-Roboter und speichern Sie sie im Speicher des TI Bluetooth®-Adapters für die einmalige Einrichtung.
• Nach der Einrichtung ist die Python App mit dem ww_dash Modul bereit, um die Steuerung des Dash-Roboters zu programmieren.

Python App v5.7.1

• Kleinere Korrekturen

AppVars

Wonder Workshop Dash Robot-Programmierung mit TI Python Experience

Die folgenden Rechnerdateien sind in den Aktivitäten von TI Python Dash enthalten. Diese Dateien sind nicht im CE Bundle enthalten.

• Dash Add-On Module (AppVar)
• Name des Add-On-Moduls: wwi_dash
• "New Type" AppVar zur Unterstützung von Python-Programmvorlagen für Dash-Aktivitäten
• AppVar-Name: WWD
• Verwenden Sie Dash-Programmvorlagen in der Python App, um mit der Python-Programmierung des Dash-Roboters zu beginnen.

Note: Rufen Sie die Online-Hilfe unter education.ti.com/eguide auf, um mehr über die TI-Technologie und Python-Programmierung zu erfahren.


TI-SmartView™ CE -T

• Emulator-Arbeitsbereiche
- Auf dem CE-Emulator läuft die Python-App. Sie können die Python-App über [prgm] 2: Python App starten.
• Arbeitsbereich Explorer
- Über ein Python-Programm (PY AppVar) können Dateien vom CE im *.py-Format auf einem Computer gespeichert werden. Öffnen Sie die *.py-Datei in einem Texteditor, um die Datei anzusehen oder sie für die CE-Python-Anwendung zu bearbeiten. Wie bei früheren Versionen senden/konvertieren TI-SmartView™ CE und TI Connect CE Explorer .py-Dateien in das Dateiformat des Taschenrechners, PY AppVar.
- Wird ein Bild vom Computer an den CE gesendet, kann die Datei über eine Zusatzfunktion als Python-Bild gesendet/konvertiert werden (AppVar). Rufen Sie die Python App auf und importieren Sie das Erweiterungsmodul ti_image, um das konvertierte Bild in einem Programm zu verwenden.

TI Connect™ CE

• Arbeitsbereich Explorer
- Über ein Python-Programm (PY AppVar) können Dateien vom CE im *.py-Format auf einem Computer gespeichert werden. Öffnen Sie die *.py-Datei in einem Texteditor, um die Datei anzusehen oder sie für die CE-Python-Anwendung zu bearbeiten. Wie bei früheren Versionen senden/konvertieren TI-SmartView™ CE und TI Connect CE Explorer .py-Dateien in das Dateiformat des Taschenrechners, PY AppVar.
- Wird ein Bild vom Computer an den CE gesendet, kann die Datei über eine Zusatzfunktion als Python-Bild gesendet/konvertiert werden (AppVar). Rufen Sie die Python App auf und importieren Sie das Erweiterungsmodul ti_image, um das konvertierte Bild in einem Programm zu verwenden.

For more information about the new and updated functionality, go to education.ti.com/84cetupdate.