Foutmeldingen
|
Foutmelding |
Beschrijving |
|---|---|
|
LIST DOES NOT EXIST (LIJST BESTAAT NIET) |
Er is geprobeerd een lijst met coëfficiënten te laden, terwijl de lijst niet bestaat. Er moet een lijst met coëfficiënten worden gecreëerd voordat de app wordt gebruikt. |
|
ALL LIST ENTRIES MUST BE REAL (ALLE LIJSTGEGEVENS MOETEN REËLE GETALLEN ZIJN) |
Lijsten met coëfficiënten mogen alleen reële getallen bevatten. De lijsten moet gecreëerd worden voordat u een lijst met coëfficiënten in de app laadt. Opmerking: Zodra er een complex getal is ingevoerd in een lijst, wordt die lijst altijd aangeduid als complex in het OS, ook als het complexe getal wordt verwijderd uit de lijst. Verwijder de lijst en voer alleen reële getallen in. |
|
LIST MUST CONTAIN BETWEEN 2 AND 11 ENTRIES (LIJST MOET TUSSEN DE 2 EN 11 ELEMENTEN BEVATTEN) |
Een lijst met veeltermcoëfficiënten moet het juiste aantal coëfficiënten voor de geselecteerde veelterm bevatten. |
|
CANNOT LOAD LIST FROM ARCHIVE (KAN LIJST NIET LADEN UIT ARCHIEF) |
Een lijst met coëfficiënten mag niet zijn opgeslagen in het archiefgeheugen als u deze wilt gebruiken in de app. |
|
PLEASE ENTER VALUES FOR ALL COEFFICIENTS (VOER WAARDEN VOOR ALLE COËFFICIËNTEN IN A.U.B.) |
Voor alle coëfficiënten moet een waarde ingevoerd zijn. |
|
HIGHEST DEGREE POLYNOMIAL COEFFICIENT CANNOT BE ZERO (DE VEELTERMCOËFFICIËNT VAN DE HOOGSTE GRAAD KAN NIET NUL ZIJN) |
De coëfficiënt van de hoogste graad moet een reële waarde zijn die niet gelijk is aan nul. |
|
ALL ROOTS SAVED IN NONREAL LIST (ALLE NULPUNTEN OPGESLAGEN IN EEN NIET-REËLE LIJST) |
Als nulpunten van een veelterm complexe getallen zijn als ze worden opgeslagen in een lijst, dan wordt die lijst aangeduid als een complexe lijst in het OS. |
|
ROOT SAVED IN NONREAL VARIABLE (NULPUNT OPGESLAGEN IN EEN NIET-REËLE VARIABELE) |
Als u een complex nulpunt opslaat, wordt de variabele aangeduid als complex in het OS. |
|
INVALID INPUT (ONGELDIGE INVOER) |
Er is iets verkeerd met de ingevoerde waarde. Controleer of de coëfficiënten reële waarden zijn en of de syntax correct is wanneer u een waarde als een uitdrukking invoert. |
|
OVERFLOW ERROR (OVERLOOPFOUT) |
De oplossing valt buiten het numerieke bereik van de rekenmachine. |
|
OUT OF MEMORY! FREE UP MEMORY AND TRY AGAIN (ONVOLDOENDE GEHEUGEN! MAAK GEHEUGEN VRIJ EN PROBEER HET OPNIEUW) |
Sluit de app af en verwijder rekenmachinebestanden om het beschikbare geheugen te vergroten. |
|
NO REAL ROOTS FOUND (GEEN REËLE NULPUNTEN GEVONDEN) |
De modus Polynomial solver (Veeltermoplosser) is ingesteld op REAL (REËEL) en er zijn geen reële nulpunten gevonden. Verander de modus Polynomial solver (Veeltermoplosser) in een complex-getalopmaak en los de veelterm opnieuw op. |
|
LIST ALREADY EXISTS (LIJST BESTAAT AL) |
Er is geprobeerd een lijst met coëfficiënten of oplossingen op te slaan in een lijstnaam die al bestaat in het OS. Gebruik een andere lijstnaam om de waarden op te slaan. |
|
NO FREE VARIABLE (GEEN VRIJE VARIABELE) |
Er is geprobeerd een waarde op te slaan terwijl er geen variabele beschikbaar is. Sluit de app af en wis een variabele. |
|
VARIABLE ALREADY EXISTS (VARIABELE BESTAAT AL) |
Bij het opslaan van een waarde in een variabele, blijkt dat de variabele al bestaat in het OS. Gebruik een andere variabelenaam. |
|
Y= EDITOR FULL (Y= EDITOR IS VOL) |
Er is geprobeerd een veelterm op te slaan in een Y-Var terwijl er geen Y-Vars beschikbaar zijn. Sluit de app af en verwijder of wis een Y-Var. |
|
POLYNOMIAL STORED TO Y (VEELTERM OPGESLAGEN IN Y) |
Bevestiging dat de veelterm is opgeslagen in een Y-Var. |
Meer informatie
Zie de handleiding bij de grafische rekenmachine voor informatie over foutmeldingen van het systeem.
Zie de originele handleiding bij de app voor meer informatie over deze toepassing. Ga naar education.ti.com/go/download.