Affichage des entrées et des résultats

Les paramètres de mode commandent la manière dont la TI‑84 Plus CE-T interprète les expressions et affiche les résultats. Appuyez sur z pour basculer entre les entrées Classic et le mode MathPrint™. Dans ce guide, le mode MathPrint™ est privilégié, mais vous pouvez rencontrer des références à certaines entrées Classic.

Mode MathPrint™

Si la saisie d'une expression dépasse une ligne, elle peut se poursuivre hors de l'écran (dans l'écran de calcul ou l'écran Y=). Appuyez sur ~ pour afficher l'expression complète.

Astuce : appuyez sur le curseur sans appuyer sur y pour déplacer le curseur le long de la ligne.

Une flèche s'affiche à gauche d'un résultat s'il se poursuit hors de l'écran. Appuyez sur ~ et | avant de saisir une autre expression pour afficher le résultat dans son intégralité.

Entrées Classic

MathPrint™

√(5)

Certaines zones de saisie en mode MathPrint™ prennent uniquement en charge les entrées Classic.

Ex. : y -

MathPrint™ (par défaut)

 

Entrée

Résultat (Défilement)

 

Entrée

Résultat