Variablen archivieren (Archive, Unarchive)

Sie können Variablen im Benutzerspeicher des TI-84 Plus CE-T speichern, einem geschützten Speicherbereich, der vom RAM abgetrennt ist. Mit dem Benutzerarchiv können Sie:

Daten, Programme, Applikationen und andere Variablen an einem sicheren Ort speichern, wo sie nicht versehentlich bearbeitet oder gelöscht werden können.
Zusätzlichen freien RAM gewinnen, indem Sie Variablen archivieren.

Durch Archivierung von Variablen, die nicht häufig bearbeitet werden müssen, können Sie freien RAM für Anwendungen gewinnen, die zusätzlichen Speicher erfordern.

Der Grafiktaschenrechner markiert archivierte Variablen in den meisten Menüs sowie in y L 2:Mem Management durch ein Sternchen (ä) links neben der Variablen. Archivierte Variablen können in der CE-Betriebssystemversion 5.2 oder früher nicht bearbeitet oder ausgeführt werden. In der CE-Betriebssystemversion 5.3 oder später können Programme ausgeführt werden, wenn sie in einem Archiv gespeichert sind. Bei Bedarf können die Befehle Archive/UnArchive verwendet werden, um den Speicherort zu ändern.

Beispiel:

Wenn Sie eine Liste mit dem Namen L1 archivieren, sehen Sie, dass diese bereits im Speicher vorhanden ist. Wenn Sie den Namen L1 jedoch auswählen und im Hauptbildschirm einfügen, wird dieser im Hauptbildschirm nicht angezeigt. Um dessen Inhalt anzeigen und bearbeiten zu können, müssen Sie ihn dearchivieren.

Hinweis: Image Vars werden im Archiv ausgeführt und gespeichert. Wenn jedoch eine Image Var im Menü VARS 4:Picture & Background angezeigt wird, zeigt das Menü BACKGROUND (HINTERGRUND) das Sternchen ä nicht an.