Anzeige-Cursor
Die Form des Cursors kann sich ändern, um darauf hinzuweisen, was passiert, wenn Sie die nächste Taste drücken oder die nächste Menüoption auswählen, um sie als Zeichen einzufügen.
Hinweis: Der 2nd-Cursor Þ und der Alpha-Cursor Ø können je nach Kontext in der Statusleiste angezeigt werden.
|
Cursor |
Aussehen |
Auswirkung des folgenden Tastendrucks |
|
Eingabe |
Gefülltes Rechteck |
Dies ist der Standard-Cursor. An der Cursorposition wird ein Zeichen eingefügt. Eventuell vorhandene Zeichen werden überschrieben. |
|
Einfügen |
Unterstrichen |
Drücken Sie y 6, um diesen Cursor auszuwählen. Zeichen werden vor der Cursorposition eingefügt. |
|
2nd
|
Inverser Pfeil |
Ein 2nd-Zeichen wird eingegeben oder eine 2nd-Funktion ausgeführt. |
|
Alpha |
Invers A |
Ein alphanumerisches Zeichens wird eingegeben, SOLVE wird ausgeführt oder Schnelltastenmenüs werden angezeigt. Hinweis: In einigen Fällen ist die Alpha-Sperre automatisch aktiviert, wie z. B. bei „Insert Comment“ im Programm-Editor und an der Cursorposition der Summierung, wo nur eine Variable in Form eines Buchstabens erlaubt ist. |
|
Voll |
Kariertes Rechteck |
Keine Eingabe; nach einer Eingabeaufforderung wurde die maximale Zeichenzahl eingegeben oder der Speicher ist voll. Zeigt auch das Maximum der zulässigen Ebenen im MathPrint™ Modus an. |
|
MathPrint™ |
Pfeiltaste nach rechts |
Der Cursor wechselt entweder zum nächsten Teil der Vorlage oder aus der Vorlage heraus. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um alle MathPrint™ Vorlagen zu verlassen, bevor Sie die restlichen Terme in einem Ausdruck eingeben. |
Wenn Sie ƒ während des Einfügens drücken, wird der Cursor zu einem unterstrichenen A (A). Wenn Sie y während des Einfügens drücken, wird der unterstrichene Cursor zu einem unterstrichenen # (#).
Hinweis: Wenn Sie ein kleines Zeichen wie z. B. einen Doppelpunkt oder ein Komma markieren und dann ƒ oder y drücken, verändert sich der Cursor nicht, da die Cursorbreite zu schmal ist.