Durchführen einer Berechnung mit einer Matrix
| 1. | Drücken Sie y 5, um zum Hauptbildschirm zu wechseln. |
| 2. | Drücken Sie y ¾, um über das Untermenü MATH (MATHEMATIK) einen Matrix-Befehl auszuwählen. |
| 3. | Verwenden Sie das Untermenü NAMES (NAMEN), um den Matrixnamen einzufügen. |
Hinweis: Ein Matrixname wie z. B. [C] ist ein Sonderzeichen und kann NUR über das Menü y ¾ NAMES (NAMEN) in eine Berechnung eingefügt werden. Er kann nicht über die Tastatur des Taschenrechners eingegeben werden.
Beispiel:
So suchen Sie eine Determinante der oben eingegebenen Matrix [C]:
| ▶ | Verwenden Sie das Menü y ¾ MATH (MATHEMATIK), um |
| - | den Befehl 1: det( |
-und-
| - | y ¾ NAMES 3: [C] |
als Matrixvariablen im Hauptbildschirm einzufügen.
|
|
|
|
|
|
Hinweis: Beachten Sie, dass Sie einen Matrixnamen nicht über die Tastatur des Taschenrechners eingeben können. Verwenden Sie das Menü y ¾ NAMES (NAMEN), um einen Matrixnamen einzufügen.