Aufladen des Akkus
Stellen Sie vor der Verwendung im Unterricht und vor Klassenarbeiten sicher, dass der Akku des TI‑84 Plus CE-T geladen ist.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um den Akku des TI‑84 Plus CE-T Grafiktaschenrechners zu laden:
| • | Schließen Sie den Grafiktaschenrechner über das USB-Computerkabel an einen Computer an. |
– oder –
| • | Schließen Sie das Gerät mit dem TI-Netzadapter (ggf. separat erhältlich) an eine Steckdose an. |
– oder –
| • | Setzen Sie den Grafiktaschenrechner in eine TI Ladestation CE ein. |
Normalerweise dauert es ca. vier Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist; die Ladezeit kann jedoch abweichen. Der Akku muss zum Laden nicht aus dem Grafiktaschenrechner entnommen werden. Der Grafiktaschenrechner funktioniert weiterhin normal, während er an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Um einen Grafiktaschenrechner über einen Computer aufzuladen, muss ein TI USB-Treiber installiert sein. Die TI Connect™ CE oder TI‑SmartView™ CE-T Software mit dem entsprechenden Treiber können Sie hier herunterladen: education.ti.com/go/download.