Fehlermeldungen:
|
Fehlermeldung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Arithmetic Error (Rechenfehler) |
Dies ist ein allgemeiner Fehler, der durch eine Limitierung (z. B. einen Speicherüberlauf bei einem Ergebnis von ≥ 1E100) oder einen mathematischen Fehler (z. B. Division durch null) entsteht. |
|
Err: Memory (Speicherfehler) |
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Grafiktaschenrechner nicht über genügend freien Arbeitsspeicher für die Durchführung einer Operation verfügt. Außerdem startet die Anwendung nicht, wenn das Gerät über weniger als XXXX Byte verfügt. |
|
Fit Error (Anpassungsfehler) |
Dieser Fehler tritt auf, wenn an einem Scatter- oder einem XY-Linienplot keine Regressionsanpassung durchgeführt werden kann, da die Daten in den Listen nicht mit der Art der Regression kompatibel sind. Der Fehler tritt auch auf, wenn Sie É drücken, um eine laufende Berechnung einer Regressionsanpassung zu unterbrechen (anzuhalten). |
|
Input Error (Eingabefehler) |
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein ungültiger Wert in ein Editorfeld eingegeben wird. Dieser Fehler tritt beispielsweise auf, wenn Sie 1..2 anstelle von 1.2 eingeben. |
|
Stat Error (Stat-Fehler) |
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie Stat wählen, um eine statistische Berechnung mit einer Variablen an einer Liste von Daten durchzuführen, die mit univariaten Analysen nicht kompatibel sind. |
Weitere Informationen
Informationen zu System-Fehlermeldungen finden Sie im Referenzhandbuch des Grafiktaschenrechners.
Weitere Einzelheiten zu dieser Applikation finden Sie im Originalhandbuch der App. Besuchen Sie education.ti.com/go/download.