Arbeiten mit Hintergrundbildern

Die TI Connect™ CE-Software wandelt jedes Bild, das an einen angeschlossenen Taschenrechner gesendet wird, in eine Hintergrundbildvariable um. Ihr Bild wird aufgrund der Pixelmaße 83 x 133 möglicherweise im Graphenbereich anders als erwartet angezeigt.

Hinweis: Für optimale Ergebnisse bearbeiten Sie Ihr Bild vor der Konvertierung bitte auf Maße, die proportional zu 83 x 133 Pixeln sind.

Tipp: Versuchen Sie, Ihr Bild wie unten beschrieben zu konvertieren. Wenn die Konvertierung nicht wie erwartet verläuft, skalieren Sie Ihr Bild ähnlich dem Graphenbereich, in dem Hintergrundbild-Variablen auf dem CE angezeigt werden.

Erfassen Sie im Arbeitsbereich „Schnappschuss“ einen Schnappschuss des Grafik-Bildschirms im Maßstab 100 %. Dieser Schnappschuss kann entweder im Vollbildmodus oder im Graph-Tabelle-Modus erfolgen. Diesen verwenden Sie, um Ihr Bild auf eine kleinere Größe zu skalieren, um es an die Größe des Graphenbereichs anzupassen.
Verwenden Sie Ihre bevorzugte Präsentationssoftware und zeigen Sie sowohl die Bildschirmaufnahme als auch Ihr Bild an.
Ziehen Sie Ihr Bild auf eine kleinere Größe und auf das Verhältnis des Graphenbereichs.
Verwenden Sie ein Snipping-Tool, um das neue kleinere Bild auszuschneiden. Speichern Sie das Bild auf Ihrem Computer.
Verwenden Sie dieses kleinere Bild mit passenden Proportionen, um es wie folgt in eine Bildvariable zu konvertieren.

Zur Erinnerung: Behalten Sie Ihre Originalbilddatei, indem Sie für das verkleinerte Bild einen anderen Dateinamen verwenden.

Bei der Umwandlung zur Hintergrundbildvariablen wird eine Farbtiefe von 16 Bit verwendet.

Sie können auch eine Hintergrundbildvariable in die TI‑84 Plus CE-Emulatoransicht in der TI-SmartView™ CE-Software hochladen.

Auf dem TI‑84 Plus CE wird eine Hintergrundbildvariable nur im Graphenbereich als Hintergrund angezeigt. Für die Einstellungen Full (Voll), Horizontal und Graph-Table (Graph-Tabelle) des Bildschirms MODE (MODUS) wird ein Hintergrundbild skaliert angezeigt. Dadurch werden im Hintergrund ablaufende mathematische Modellierungen beibehalten. Während Sie auf dem TI‑84 Plus CE arbeiten, können Sie kein Hintergrundbild bearbeiten. Hintergrundbilder werden vom Archivspeicher ausgeführt und dort gespeichert.