Speichern und Laden eines CE-T-Emulators Status

Wenn Sie den CE-T-Emulatorstatus speichern, wird eine Datei erstellt, in der die Emulatoreinstellungen mit allen vorgenommenen Änderungen enthalten sind.

Angenommen, Sie richten für eine Klasse eine Präsentation ein, bei der Sie Funktionen in den Y= Editor eingeben und die Fenster- und Zoom-Einstellungen ändern. Wenn Sie diese Änderungen in einer Emulatorstatusdatei speichern, können Sie die Datei für die Präsentation später jederzeit wieder laden. Wenn Sie verschiedene Präsentationen für unterschiedliche Klassen vorbereiten wollen, erstellen Sie einfach mehrere Emulatorstatusdateien.

Hinweis: Die Chronik der Tasteneingaben, Bildschirmabbildungen, die Emulatoransicht und die Emulatorgröße werden nicht in der Emulatorstatusdatei abgelegt. Bitte beachten Sie, dass die CE-T-Emulatorstatusdatei relativ groß sein kann. Wenden Sie sich bei Problemen mit Ihrer Speicherkapazität bitte an Ihre IT-Abteilung.

Speichern des CE-T-Emulatorstatus

Das Verwalten, Speichern und Laden eines Emulatorstatus ist nur für den CE-Emulator möglich. Die TI-84 Plus CE-T Python Edition-Emulatorstatusdatei kann nur im TI-84 Plus CE-T Python Edition-Emulator geladen werden.

1. Klicken Sie auf Actions > Save Emulator State... (Aktionen > Emulatorstatus speichern...).

2. Im Dialogfeld:
a) Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die CE-Emulatorstatusdatei gespeichert werden soll.
b) Geben Sie einen Dateinamen ein. Verwenden Sie einen Namen, der den CE-Emulatorstatus beschreibt.

Die CE-Emulatorstatusdateien besitzen einen vorkonfigurierten Dateinamen TI84PCET Emulator State_OS x-x-x_date.s84t, wobei die Dateierweiterung *.s84t angibt, dass es sich bei der Datei um einen TI-84 Plus CE-T Python Edition-Emulatorstatus handelt, der mit der TISmartView™ CE-T-Software erstellt wurde.

ACHTUNG: Eine CE-T Emulatorstatusdatei, die in
TI-SmartView™ CE-T v5.6.0 oder höher erstellt wurde, kann nicht auf früheren Versionen von
TI-SmartView™ CE-T geladen werden. Statusdateien sind für die Verwendung mit der TI-SmartView™ CE-T-Version vorgesehen, in der sie erstellt wurden. Statusdateien, die vor der Version 5.6.0 von TI-SmartView™ CE-T erstellt wurden, sind auf höheren Versionen von TI-SmartView™ CE-T nicht lauffähig. Bitte überprüfen Sie alte Statusdateien und speichern Sie die Taschenrechnerdateien, bevor Sie TI-SmartView™ CE-T aktualisieren.

c) Klicken Sie auf Save (Speichern).

Laden eines CE-T-Emulatorstatus

Da die CE-T-Emulatorstatusdateien modellspezifisch sind, können Sie nur Emulatorstatusdateien für das gerade aktive Rechnermodell laden.

1. Klicken Sie auf Actions > Load Emulator State (Aktionen > Emulatorstatus laden).

2. Im Dialogfeld:
a) Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Emulatorstatusdatei gespeichert ist.

Hinweis: Es werden nur die CE-T-Emulatorstatusdateien für das aktive Rechnermodell angezeigt.

b) Klicken Sie auf den Namen des CE-T-Emulatorstatus, um ihn zu markieren.
c) Klicken Sie auf Öffnen.