Arithmetische Operationen, Test Relations und Sonderzeichen

! (Fakultät)

 

Fakultät: Wert!

Liefert die Fakultät eines Werts.

! (Fakultät)

 

Fakultät: Liste!

Liefert die Fakultät von Listenelementen.

¡ (Schreibweise in Grad)

 

Schreibweise in Grad: Wert¡

Interpretiert Wert als Grad; weist Gradangaben im Format DMS aus.

r (Bogenmaß)

 

Bogenmaß: Winkelr

Interpretiert Winkel als Bogenmaß.

T (Transponieren)

 

Transponieren: MatrixT

Liefert eine Matrix, in der jedes Element (Zeile, Spalte) mit dem entsprechenden Element (Spalte, Zeile) der Matrix getauscht ist.

x

 

x.WurzelxWert

Liefert die x.Wurzel des Werts.

x(

 

x.WurzelxListe

Liefert die x.Wurzel der Listenelemente.

x(

 

ListexWert

Liefert die Listen-Wurzeln des Werts.

x(

 

ListeAxListeB

Liefert die ListeA-Wurzeln von ListeB.

3 (dritte Potenz)

 

Dritte Potenz: Wert3

Liefert die dritte Potenz einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks, einer Liste oder einer Quadratmatrix.

3(‡ (Kubikwurzel)

 

Kubikwurzel: 3(Wert)

Liefert die Kubikwurzel einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks oder einer Liste.

= (gleich)

 

Gleich:
WertA=WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA = WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA ƒ WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke, Listen oder Matrizen sein.

 

≠ (ungleich)

 

Ungleich:
WertAWertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA ≠ WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA = WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke, Listen oder Matrizen sein.

< (kleiner als)

 

Kleiner als:
WertA<WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA < WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA  WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

> (größer als)

 

Größer als:
WertA>WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA > WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA { WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

{ (kleiner oder gleich)

 

Kleiner oder gleich:
WertA{WertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA { WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA > WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

(größer oder gleich)

 

Größer oder gleich:
WertAWertB

Liefert den Wert 1, wenn WertA ≥ WertB. Liefert den Wert 0, wenn WertA < WertB. WertA und WertB können reelle oder komplexe Zahlen, Ausdrücke oder Listen sein.

L1 (invers)

 

Invers: WertL1

Ergibt 1 geteilt durch eine reelle oder komplexe Zahl oder einen Ausdruck.

L1 (invers)

 

Invers: ListeL1

Ergibt 1 geteilt durch die Listenelemente.

L1 (invers)

 

Invers: MatrixL1

Liefert die inverse Matrix.

2 (Quadrat)

 

Quadrat: Wert2

Ergibt den Wert multipliziert mit sich selbst. Wert kann eine reelle oder komplexe Zahl oder ein Ausdruck sein.

2 (Quadrat)

 

Quadrat: Liste2

Liefert die quadrierten Elemente der Liste.

2 (Quadrat)

 

Quadrat: Matrix2

Ergibt die Matrix multipliziert mit sich selbst.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Wert^Potenz

Ergibt die x-te Potenz des Werts. Wert kann eine reelle oder komplexe Zahl oder ein Ausdruck sein.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Liste^Potenz

Ergibt die x-te Potenz der Elemente der Liste.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Wert^Liste

Ergibt den Wert hoch die Listenelemente.

^ (Potenz)

 

Potenzen: Matrix^Potenz

Ergibt die x-te Potenz der Elemente der Matrix.

L (Negation)

 

Negation: LWert

Liefert den negativen Wert einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks, einer Liste oder einer Matrix.

10^( (Potenz von Zehn)

 

Potenz von Zehn: 10^(Wert)

Ergibt die x-te Potenz von 10. Wert kann eine reelle oder komplexe Zahl oder ein Ausdruck sein.

10^( (Potenz von Zehn)

 

Potenz von Zehn: 10^(Liste)

Ergibt eine Liste von 10 hoch Liste

( (Quadratwurzel)

 

Quadratwurzel: (Wert)

Liefert die Quadratwurzel einer reellen oder komplexen Zahl, eines Ausdrucks oder einer Liste.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
WertAäWertB

Ergibt WertA mal WertB.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
WertäListe

Ergibt den Wert mal jedes Listenelement.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
ListeäWert

Ergibt jedes Listenelement mal Wert.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
ListeAäListeB

Ergibt die Elemente der ListeA mal die Elemente der ListeB.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
WertäMatrix

Ergibt den Wert mal die Elemente der Matrix.

ä (multiplizieren)

 

Multiplikation:
MatrixAäMatrixB

Ergibt MatrixA mal MatrixB.

à (dividieren)

 

Division: WertAàWertB

Ergibt WertA geteilt durch WertB.

à (dividieren)

 

Division: ListeàWert

Ergibt die Listenelemente geteilt durch den Wert.

à (dividieren)

 

Division: WertàListe

Ergibt den Wert geteilt durch die Listenelemente.

à (dividieren)

 

Division: ListeAàListeB

Ergibt die Elemente der ListeA geteilt durch die Elemente der ListeB.

+ (addieren)

 

Addition: WertA+WertB

Ergibt WertA plus WertB.

+ (addieren)

 

Addition: Liste+Wert

Ergibt eine Liste, in der der Wert zu jedem Element der Liste hinzuaddiert ist.

+ (addieren)

 

Addition: ListeA+ListeB

Ergibt die Elemente der ListeA plus die Elemente der ListeB.

+ (addieren)

 

Addition:
MatrixA+MatrixB

Ergibt die Elemente der MatrixA plus die Elemente der MatrixB.

+ (Verkettung)

 

Verkettung:
String1+String2

Schreibt zwei oder mehrere Zeichenfolgen hintereinander.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
WertANWertB

Subtrahiert WertB von WertA.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
WertNListe

Subtrahiert die Elemente der Liste vom Wert

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
ListeNWert

Subtrahiert den Wert von den Elementen der Liste.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
ListeANListeB

Subtrahiert die Elemente der ListeB von den Elementen der ListeA.

N (subtrahieren)

 

Subtraktion:
MatrixANMatrixB

Subtrahiert die Elemente der MatrixB von den Elementen der MatrixA.

' (Minuten-Schreibweise)

 

Minuten-Schreibweise:Grad¡Minuten'
Sekunden"

Interpretiert das Winkelmaß Minuten als Minuten.

" (Sekunden-Schreibweise)

 

Sekunden-Schreibweise:Grad¡Minuten'
Sekunden"

Interpretiert das Winkelmaß Sekunden als Sekunden.